This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:作为4个独立的单端通道输出

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5212, TAD5212, AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1512013/tac5212-as-4-independent-single-ended-channels-ouputs

部件号:TAC5212
Thread 中讨论的其他器件: TAD5212AM2732

工具/软件:

根据 TAC5212或 TAD5212器件的数据表、提到它是一款四路单端高性能音频 DAC。

这意味着我可以使用  TAC5212 来产生4个不同的音频信号吗?

Out1P 上的 Iike channel0音频、Out1M 上的通道1音频、  Out2P 上的通道2音频和  Out2M 上的通道3音频

 使用 AM2732的 McASP 端口通过主要或辅助 ASI 在4通道 TDM 上写入4个不同的音频。

在 TI 网站的产品详细信息页面中、提到了"DAC 通道数  为2"。

请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagdish、

    该器件具有2个 DAC、但每个 DAC 的输出 L 和 R 可用作单端独立通道。 因此总共可实现4个通道。


    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着、我可以使用此设备 写入4个不同的单端音频。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我说过的。

    此致、

    Arash