Other Parts Discussed in Thread: TAC5212, TAD5212, AM2732
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAC5212 Thread 中讨论的其他器件: TAD5212、 AM2732
工具/软件:
根据 TAC5212或 TAD5212器件的数据表、提到它是一款四路单端高性能音频 DAC。
这意味着我可以使用 TAC5212 来产生4个不同的音频信号吗?
Out1P 上的 Iike channel0音频、Out1M 上的通道1音频、 Out2P 上的通道2音频和 Out2M 上的通道3音频
使用 AM2732的 McASP 端口通过主要或辅助 ASI 在4通道 TDM 上写入4个不同的音频。
在 TI 网站的产品详细信息页面中、提到了"DAC 通道数 为2"。
请澄清。