This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:申请原理图。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1510949/tas5805m-request-review-a-schematic

器件型号:TAS5805M

工具/软件:

你(们)好

设计了符合以下规格的原理图。
您能回顾一下原理图吗?

  • PVDD = 12V
  • DVDD = 1.8V
  • 与 I2C 相关的信号(I2C_SDA、I2C_SCL)使用电平转换(3.3V–1.8V)电路、因为 SOC 侧使用3V、

Fsw = 768kHz

e2e.ti.com/.../TAS5805M_5F00_schematics_5F00_20250428.pdf

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。  

    总的来说、所有元件的布线看起来都很好、但我建议更改一些元件值。  

    -自举电容应为0.22 μ F
    -在输出 LC 滤波器上使用0.68uF 电容器
    -为了在电源(PVDD)上进行适当的高频去耦,我会使用1 μ F 和/或.1 μ F 而不是104 pF 或226 pF
    -在 AVDD 和 VR_VDD 上、我会使用1uF 电容器  
    - ADR 应根据下表具有上拉电阻  

    - PDN 应该有一个上拉电阻器  

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持。

    我还有一个问题。

    为了在电源(PVDD)上进行适当的高频去耦 、我应使用1uF 和/或.1 uF、而不是104 pF 或226 pF

    =>即使查看数据表、也建议使用22uF。 请再次检查。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅数据表中的以下摘录:  

    如果您可以使用推荐的0.1 μ F、22 μ F 和390 μ F 电容、这非常理想。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。

    我还有一个问题。

    哪一个在音频质量方面更有利、即输出滤波器使用4.7uH + 0.68uF 或10uH + 0.68uH?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当然很乐意提供支持。

    我建议在此处使用10uF。 较小的电感器通常用于降低成本和减小尺寸、但可能会导致出现问题、包括过流、更大的纹波等 我们还使用10uF 电感器验证了该器件。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持。

    电感器容量也会影响音频质量吗?
    如果哪个电感器受影响、会更好地提高音频质量?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    它可以。 为此、通常还建议使用较大的电感器、但这取决于所选的特定电感器、因此我建议在两者之间进行测试、以确定是否为您的应用提供更理想的性能。

    此致、
    Sydney Northcutt