This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:TLV320ADC6140麦克风接口电路

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1509666/tlv320adc6140-tlv320adc6140-microphone-interface-circuit

器件型号:TLV320ADC6140

工具/软件:

亲爱的朋友、

我想将四个驻极体麦克风连接到 TLV320ADC6140 ADC 芯片。 我的问题是、实现最佳性能的最佳方法是什么?

我是否应该使用前置放大器电路、或者可以通过交流耦合电容器直接连接到 ADC?  

附加上下文:

[1]所有四个麦克风都将安装到与 ADC 相同的 PCB 上

[2]低噪声/高 SNR 是一个关键因素... 实现低相位失真更加重要。

[3]我还想更大限度地减小尺寸和降低成本、因此元件数量是一个考虑因素

[4]所需带宽- 50Hz 至大约。 16kHz。

总结:-

我是否需要这样的前置放大器电路:-(?)

希望这是明确的-如果你认为我需要详细说明任何领域。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    只是想让你知道我们的工程师在印度拥有这张票,将很快与你联系。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您能否分享所用麦克风的灵敏度和 SNR 规格?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。

    麦克风部分是 AOM-5024P-IDE HD-MB-R。

    数据表位于此处: https://docs.google.com/gview?url=https://api.puiaudio.com/filename/AOM-5024P-HD-MB-R.pdf&embedded=true

    发布的灵敏度为-24dB、SNR 为80dB。

    我不用太担心增加增益、因为我可以在 ADC 内部使用 PGA。

    我的问题是、ADC 前面是否需要低阻抗缓冲器。 您在数据表中展示的示例似乎特定于 MEMS 麦克风、这类麦克风具有具有低阻抗输出的内部缓冲器。  

    是否可以在不失真信号的情况下将偏置的 ECM 信号舱直接连接到 ADC?

    谢谢、

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    麦克风的数据表提到了2.2kOhm 的输出阻抗。

    ADC6140器件支持三种阻抗模式:2.5k Ω、10k Ω 和20k Ω。

    2.5k Ω 可能不是合适的阻抗选项、因为它非常接近麦克风的阻抗(如果使用此模式、则可能需要前置放大器)。

    在20k Ω 时、对2.2k Ω 麦克风阻抗的影响可能较小、但会影响噪声/动态范围、如数据表中所述。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan