This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:软件兼容设计

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1, TAS6424L-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1512128/tas6424l-q1-software-compatible-design

器件型号:TAS6424L-Q1
《Thread 中讨论的其他器件》:TAS6424E-Q1、 TAS6424E

工具/软件:

您好的团队、

我的客户希望实现 TAS6424L-Q1和 TAS6424E-Q1的兼容设计。

对于硬件、他们认为这是 P2P 设计。

对于软件、他们想知道是否可以在 TAS6424L-Q1上设置0x28寄存器。 TAS6424L-Q1 0x28是保留寄存器。 TAS6424E-Q1 0x28寄存器是退出待机模式前必须写入的寄存器。

TAS6424E-Q1 0x28:

TAS6424L-Q1 0x28:保留。

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    TAS6424L 和 TAS6424E 是引脚对引脚兼容的。  唯一的区别在于启动情况。 我们建议按照您的注释更改 TAS6424E 中寄存器0x28中的值。  否则、他们可以使用相同的软件。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregg、

    客户只能为平台生成一个软件版本。 他们想知道写入 TAS6424L 0x28寄存器会发生什么。

    此致、

    彼得  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我需要深入研究设计数据。  请给我一些时间。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregg、

    感谢您的支持。 我今天能得到反馈吗?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看一下 TAS6424L 和 TAS6424E。  寄存器0x28中的位不需要在 TAS6424E 中设置。  这是为了缓解 EMI、而不一定需要这样做。  TAS6424L 为保留位、该位似乎没有隐藏设置。  因此、您可以设置该位、也可以不设置寄存器0x28中的该位。

    此致、
    Gregg Scott