This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6360-Q1:我想检查麦克风的开路状态

Guru**** 2347070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1510881/pcm6360-q1-i-want-to-check-the-open-circuit-status-of-mic

器件型号:PCM6360-Q1

工具/软件:

我想检查麦克风的开路状态
手册第0页上的0x2E 寄存器是自清零位、用于开路检测、无法连续获得开路状态。
是否可以持续检测到开路状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的桂林:

    是的、您可以在不清除 实时寄存器中的位的情况下持续检查寄存器的故障状态。 可以在第1页- 0x2D:0x33寄存器中读取

    CH1_LIVE 寄存器位于第1页0x2E [7]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电流硬件采用直流耦合麦克风单端输入连接方法、如图38所示。
    我想检测开路故障。
    从页0中读取0x31寄存器(CH4_LTCH 寄存器)、从页1中读取0x31寄存器(CH4_LIVE 寄存器)
    相同的操作方法(断开通道4的麦克风)
    在 Page0的0x31寄存器中检测到故障、但在一段时间后、故障已自行清除。
    在页1的0x31寄存器中未检测到故障。
    目前、在 Page1的0x31寄存器中未检测到麦克风断开故障。
    我是否可以询问在检测故障之前所需的任何寄存器设置与特定的硬件连接方法有关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在以下情况下、开路故障触发器是根据 ECM 麦克风连接设计的:

    由于输入信号采用单端配置、因此已触发开路故障的2个条件中的1个。 我建议调整寄存器0x66中的 S2G 和 S2MICBIAS 检测阈值。  

    在仿真实际开路时、根据 INP/M 引脚测得的直流电压来配置该寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我修改了0x66寄存器的值、但仍然无效。

    拔下麦克风时、第0页上0x2E~0x32寄存器的值将发生变化(0x00->0x08->0x00)、但第1页上0x2E~0x32寄存器的值不会改变。

    有没有演示或文档可以用于设置时序和特定寄存器值、以在单端连接模式下检测通道1、2、3和4的开路状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的桂林:

    第1页上的诊断寄存器是实时检测寄存器、可连续监控故障状态。 仅当实时寄存器未检测到故障或锁存故障被屏蔽时、锁存寄存器才能读取0。

    您可以使用万用表测量 INx 引脚的电压、并在 第1页寄存器90至117中仔细检查 IC 的读数是否正确。 下面链接的文档的第8.1节对此进行了进一步说明。

    我建议为故障测试设置最大和最小阈值、并使用万用表验证相应引脚上的电压。

    PCM6xx0-Q1故障诊断功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P 可以检测到接地短路、但 P 无法检测到麦克风偏置短路。
    是否有用于 P 短路麦克风偏置的开关配置寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们当前的原理图。 请确认原理图是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图连接正确。

    在记录在 MIC4+_IN 中测得的直流电压是多少? micbias 短路阈值设置为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答和解释。 已确定原因。
    通过测量检测到的7.45V 输入电压
    0x66寄存器配置为0x8F
    电流检测到的电压不符合8V-7.45V<0.45V 的要求、导致无法检测故障
    通过减小电阻值来修改电路、使输入检测电压达到7.7V、满足8V-7.7V<0.45V 的故障检测条件。