This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA3020:不支持动态更改通道增益。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAA3020, TAA3040, TLV320ADC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1511437/taa3020-channel-gain-change-is-not-support-on-the-fly

器件型号:TAA3020
Thread 中讨论的其他器件: TAA3040TLV320ADC3120

工具/软件:

你好 Lakshmi、

在最初的主题之后、我们发现 TAA3020器件本身 不支持在我们的客户 ES PCB 功能验证时进行动态通道增益更改。

TAA3020、TAA3040和 PCM3120上的 OTF PGA 增益变化功能支持以及 TLV320ADC3120的结论是什么?

我们已确认、TLV3203140支持 OTF 更改、但 TAA3020不接受器件上的该函数。

此致、

望月

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mochizuki-San、

    您能否分享客户 在 TAA3020上检查此动态增益变化时观察到的情况?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    我们的客户发送 I2C 协调人来更改 Chammel 增益、但在饱和期间未在器件上应用。

    在断电/复位器件后、他们成功地更改了增益(即 TAA3020)。  

    对于动态操作、是否需要任何特殊顺序?

    此致、

    望月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Mochizuki-San、

    如原始文章(和 TAA3020数据表)中所述、当启用 ADC 时、该器件支持动态增益更改、无需断电/复位即可更改。

    1)您是否可以在 PCB 验证中共享 TAA3020器件在 ADC 上电之前完成的 i2c 配置?

    2)这是在多个 PCB 上看到的系统观察吗?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-san:

    我们将在稍后发布客户的详细 I2C 配置。

    BTW、TAA3020数据表如下所述、需要断电来调节通道增益。

    Dose it somting 不支持飞行控制器?   

    Regads、

    Mochziuki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否对数据表说明有任何评论?

    我们明天将与客户会面。

    此致、

    望月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mochizuki-San、

    同一节中提到、该器件在启用 ADC 时支持增益更改。 该数据表还指定了某些用于动态增益变化的寄存器。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lakshimi、

    我们的客户应用了 GAIN_CFG 寄存器、但在上电条件下通道增益不会改变。

    一旦他们进入断电模式并设置通道增益、就可以在器件上电后看到增益更新。 在所有器件上都观察到了该值。

    您在下面提到的原始主题中、   

    > TAA3020 PPC3将更新、以在即将发布的版本中包含 OTF 增益更改功能。

    为了动态支持"通道增益更改"、PPC3插件文件的新版本发布计划是什么?

    现有 PPC3仍不接受 OTF 操作。   

    此致、

    望月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mochizuki-San、

    PPC3更新将在下周结束时提供。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan