This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA132:将 OPA132引脚1和引脚8从"Offset Trim"更改为"nC"

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1517005/opa132-changed-opa132-pin-1-and-pin-8-from-offset-trim-to-nc

器件型号:OPA132

工具/软件:

我了解到、其中一项变化与 OPA132的修整函数有关。 从修订版 C 开始、修整引脚不再起作用、因为 OPA 将以更高的精度制造、从而使修整功能过时。

我们还使用修整函数来调整电路失调电压。 因此、在我们为 PCBA 配备替代电路之前、我们面临着这一变化的问题。 要快速找到临时解决方案、如果我能 回答以下问题、将会非常有帮助:

 

- Rev. B 和 Rev. C 在视觉上是可以区分的,还是通过印刷的代码?

-可以根据它们的视觉特征或数量在卷轴上区分这两个版本吗?

- OPA132版本 B 仍然可用吗?

-版本 C 中的引脚1和8实际上不起作用,或者修整功能是否也可用(即使数据表中另有说明)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sergio、

    - Rev. B 和 Rev. C 在视觉上可以区分、或者可以通过印刷代码区分?

    您认为在新的晶圆厂变更和设计中省去了修整函数 OPA132是正确的。 通常、没有标记来指定不同的芯片版本。 如果您使用相同的 OPA132进行比较、则生产日期代码是一种指标。  

    Unknown 说:
    - OPA132 Rev. B 是否仍可用?

    我不确定。 digikey.com 中有一列用于指定产品状态。 停产的运算放大器可能是 Rev. B 版本。 我不是100%肯定,但你必须要求经销商澄清.  

    https://www.digikey.com/en/products/filter/linear/amplifiers/instrumentation-op-amps-buffer-amps/687?s=N4IgTCBcDaIPYAcCGBGAzBAugXyA

    Unknown 说:
    -修订版 C 中的引脚1和8实际上不起作用、或者这里是否也提供了修整函数(即使数据表中另有说明)?

    在新晶圆厂中、修整特性(所有封装类型)已因工艺的改进而被移除、尽管这些特性仍被视为通用运算放大器。 由于数据表更新过程中存在延迟、某些封装仍显示修整引脚说明。 新的晶圆制造厂设计/工艺中不再使用饰件功能。  

    https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20231219008_2023122210223791.pdf

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。