主题 TPA2017D2中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我将在输出部分使用 TPA2026D2音频放大器以及 WM8904CGEFL/V 编解码器、并计划驱动两个3W 4Ω 扬声器。 您能否证实此放大器是否适用于此类应用?
在 EVM 原理图中、我注意到其中提到了对8Ω 转32Ω 扬声器的支持。 您能否说明此设置是否支持4Ω 扬声器? 如果没有、请建议使用适合驱动3W 4Ω 扬声器的替代放大器。
此外、如果您能分享我们应用的任何可用参考设计文件、将会很有帮助。
此致
类似
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我将在输出部分使用 TPA2026D2音频放大器以及 WM8904CGEFL/V 编解码器、并计划驱动两个3W 4Ω 扬声器。 您能否证实此放大器是否适用于此类应用?
在 EVM 原理图中、我注意到其中提到了对8Ω 转32Ω 扬声器的支持。 您能否说明此设置是否支持4Ω 扬声器? 如果没有、请建议使用适合驱动3W 4Ω 扬声器的替代放大器。
此外、如果您能分享我们应用的任何可用参考设计文件、将会很有帮助。
此致
类似
嘿、akin、
我的初始观察结果没有考虑不同的负载阻抗。 1.72W 规格严格针对8 Ω 输出功率与电源电压性能。 这是在连接到8 Ω 负载的一个通道上进行的。 您可以看到图26中8 Ω 负载下的图证明。
DS 报告的3.2W/CH 用于器件在4 Ω 上的性能。 查看图25中的输出功率与电源电压间的关系图。 此测量是在4 Ω 负载的一个通道上进行的。
要回答您的第一个问题、我认为 TPA2026D2适合您的应用。
我仍然怀疑 UG 中提到的32欧姆电阻是一个拼写错误。
此致、
Ore.