This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563YBGEVM-DC:PPC3软件无法连接 TAS2563 EVM

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, PP-SALB2-EVM, PPC3-EVM-MB, TAS2563YBGEVM-DC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1509373/tas2563ybgevm-dc-ppc3-software-can-not-connect-tas2563-evm

器件型号:TAS2563YBGEVM-DC
主题中讨论的其他器件:PP-SALB2-EVM、TAS2563、 PPC3-EVM-MB

工具/软件:

我使用 TAS2563YBGEVM+4 μ PPCˇEVM MB+PP-SALB2-EVM 来学习扬声器。

进入 TAS2563 EVM 应用程序后、将显示测量信息、然后无法连接到 TAS2563 EVM 应用程序

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jock、

    我使用  QFN 类型放大器、因此使用不同的 EVM 板、我假设与我的 TI 账户关联的 PPC3调优工具模块也是 QFN 类型。  

    但我恰好有  您使用的类似 DSBGA 类型放大器是误购买的。 对于我来说、DSBGA 类型 EVM 问题与我下面描述的问题类似:我可以将 PPC3调优工具连接到我的 EVM 板、但我没有声音。

    在本例中、您遇到了 I2C 问题。

    查看图像时、我注意到的一点是、尽管安装了单声道设置、但您在立体声模式下使用的 EVM 板。

    请看一下 https://www.ti.com/lit/ug/slau800/slau800.pdf ,第5页。

    祝你好运!

    Mikko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,还有一件事-我看到有几个读者的这一主题,我的问题是为他们:

    TAS 2563的长期用户,这是以前为您工作过吗?
    PPC3 Tuning 工具有一个新的软件更新,即 v3.3.0。  
    您是否遇到新 PPC 版本的任何新问题?

    谢谢!

    此致、

    Mikko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    能否通过移除以下跳线进行测试? 这是为了移除 U2的电源、并仅在 EVM 上使用其中一个 TAS2563 IC:

    • J1 - VBAT2
    • J4 - VDD2
    • J5 - IOVDD2

    还请分享 PPC3-EVM-MB 上的跳线图片、TAS2563-子 卡下的3根跳线应如下设置:

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照"slau800.pdf"(第5、6、7页)文档中的步骤操作、但仍然无法连接到 TAS2563 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 PPC3软件版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照文档中的步骤调整了跳转、但仍然出现 I2C 错误并且无法连接到 TAS2563 EVM。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    向 VBAT-J12施加多大的电压? 您应仅提供4.5V 至5V 电压。

    为了简化设置、您可以尝试断开学习板 (绿色 PCB)、这是否有所不同?

    您看到的错误基本上意味着 TAS2563无法通过 I2C 通信访问、这可能是由于 I2C 连接错误、电源缺失或 TAS2563 IC 损坏导致 I2C 无法正常工作。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ivan

    我在 PPC3-EVM-MB 的 VBAT (J12)上增加5.03V 的电压、  

    TAS2563YBGEVM-DC 的 VBAT1 (J10)为5.02V。

    我首先断开了 PP-SALB2-EVM (绿色 PCB)、并且仅连接了 PPC3-EVM-MB+TAS2563YBGEVM-DC、仍然显示 I2C 错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikko
    我将 PPC3调优工具更新为 V3.3.0、仍然出现 I2C 错误消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    似乎 EVM 上的 TAS2563可能已因某种原因损坏。 您是否有另一个  可以测试的 TAS2563YBGEVM-DC?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ivan
    我借了另一个 TAS2563YBGEVM-DC 进行测试、没有 I2C 错误测量、并且可以进行连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ivan

    我向学习扬声器借用了另一个 TAS2563YBGEVM-DC、但它在 IV 测量中失败、我无法继续下一步

      

    是否必须连接 MIC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    Ivan 目前不在办公室。 他明天会回来、因此请期待届时作出回应。 感谢您的耐心!  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    不需要麦克风。

    在测试过程中、您是否听到扬声器发出声音?
    您能否共享"声音"设置的捕获结果、应该选择 EVM 作为默认的播放和录制设备:

    同时确保这两个都未静音、音量设置为100%。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ivan

    是的、测试期间扬声器发出声音输出、但 IV 测试失败、因此我无法继续下一步。

    附件是默认播放和录制设备以及音量图片

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    您是否还可以显示用于录制和播放设置的"高级"面板?

    您是否使用之前分享的与这块新电路板相同的跳线设置?

    根据您的捕获结果、EVM 的 IV 感应反馈格式似乎错误。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ivan
    是的、我 使用相同的跳线设置
          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    您可以尝试使用不同的 USB 端口或不同的 PC。  

    扬声器表征过程在某些系统中可能有点不稳定、因此可能值得尝试不同的连接。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ivan

    我尝试了不同的 USB 端口和不同的 PC、结果是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peng、

    您是否使用了与之前相同的 PPC3-EVM-MB、此时 EVM 很可能损坏?
    如果使用同一个选项、您是否也可以使用不同的 PPC3-EVM-MB?

    从 EVM 到 PC 的数据反馈格式似乎不正确、因此可能是器件未正确配置、或者 PPC3-EVM-MB 上的 USB 控制器固件不正确。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ivan

    我使用了不同的 PPC3-EVM-MB、并在"EVM IV 测量"中获得了相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    让我直接与您联系、以便更好地了解这是否是硬件故障或其他问题。
    您很快就会收到一封电子邮件。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师