This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:如何获取适用于 PurePath Console 3.3的 EVM 应用?

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1514274/tlv320aic3268-how-can-i-get-the-evm-app-for-purepath-console-3-3

器件型号:TLV320AIC3268

工具/软件:

您好、

PurePath Console 3是否支持 TLV320AIC3268?  如果是、我安装后为什么找不到 EVM 应用?  如何获取应用程序?  如果没有、我应该获得哪种软件?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    EVM 用户指南指出 PurePath Console 支持 AIC3268  2. 。 您可以使用 PPC3的相同链接下载 PPC3、但应安装版本2而不是版本3。

    对于 miniDSP 配置、您需要 PurePath Studio。  https://www.ti.com/secureresources/PUREPATHSTUDIO

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回答。  我还有一个问题:

    当我读取脚本写入示例时、 对于读取命令、最后一个字节是将读取多少个字节、为什么字节后面有字母?  例如02E、06b、它是如何计算出来的?  谢谢你。

    R30 03 02E     //从地址03的器件30读取2个字节

    r 30 03 06b   //从地址03的器件30读取6个字节

    抱歉我无法将图片粘贴到此主题中、请检查上面两行的确切代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    您能帮助我指出一下您在脚本中看到这一点的位置吗? 这是来自哪个脚本?

    根据我的理解,这些信件不应该存在。 第三个字节是您正确指出要读取的字节数。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    它位于文件 SLAU564A–2014年2月–2014年2月修订的第23页。

    顺便说一下、我想仔细检查评估板现在是否可用以及价格是多少。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我在安装 PurePath Studio (家庭音频或便携式音频版本)时遇到另一个问题、 开始安装后、弹出一条消息要求安装.Net framework 2.0、点击"OK"后、它会弹出另一个页面、告诉我安装向导已中断、我不得不点击"Finish"按钮、安装中止。 请查看以下图片。

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    请参阅此处、了解是否可以解决获取.net framework 2.0 的问题:https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/how-to-install-net-framework-20-in-windows-10/61616e06-5785-4cac-a030-b59d1fe6ec2c

    遗憾的是、EVM 已停产、因此无法使用。

    此致、
    Jeff McPherson