This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5212:AGC 控制和设置

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAA5212, TAC5212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1514983/taa5212-agc-control-and-setting

器件型号:TAA5212
主题中讨论的其他器件: TAC5212

工具/软件:

您好、

对于 TAA5212、AGC 设置寄存器存在一些差异、其中 AGC 最大增益寄存器为4位(如左图所示)和32位(如右图所示)。 客户应遵循哪个版本?  

除此之外、我们是否有任何配置和使用 AGC 设置的应用手册或用户指南?

谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:  

    祝您愉快!

    由于 Lakshmi 到5月26日才下班、我可以找别人帮我回答这个 E2E 帖子吗? 我的客户现在需要"使用 TAx5x1x 系列中的自动增益控制器(AGC)应用报告"。  

    数据表中所示的应用不定向到 TAx5x1x 器件。
    链接: 使用 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1中的自动增益控制器(修订版 A)

    谢谢。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    很抱歉、我们还没有相关的应用手册可供分享。 但我们仍然可以帮助客户。

    您共享的应用手册链接包含与 TAA5212中使用的 IP 相同。 所有参数的描述和含义相同。 唯一不同的是如何对值进行编程。 表2-4和表2-5您突出显示的是错误的、我已经确认正确的表是右图:第27页可编程系数寄存器。 我已经向我们的系统团队提出这个问题、以便在数据表中修复。

    为了对正确的值进行编程、我们建议客户使用 PPC3工具来生成系数。 即使没有 EVM、也可以使用 PPC3来生成配置代码。 PPC3可以根据所需的设置计算对 Page 27系数进行编程所需的 I2C 写入操作。

    转至 PPC3中的 AGC 窗口
    1)点击左上角的"高级"
    2)单击复选标记以显示下拉菜单
    3)检查 AGC
    4)一个 AGC 选项卡选项现在出现。 单击它以上拉 AGC 面板
    5)现在所有 AGC 参数都可以轻松控制。 我的记录任何非默认值、代码都可以生成。

    要记录 I2C 代码、
    1)点击屏幕底部的"I2C"监视器。 窗口将弹出。
    2)确保选中"Log"选项卡,然后按绿色按钮将按钮变为红色。 现在、记录器已准备就绪。
    3)记录器将捕获所有进一步的 I2C 写入。 客户现在可以根据需要更改 AGC 参数、以便通过 I2C 监控器实时生成 I2C 代码。

    如果需要进一步说明、请告诉我。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    根据客户的反馈、在他们的代码中、他们使用 API 来调整参数、而不是使用 PPC3来巩固 ROM 中的值。

    在这种情况下、他们仍需要知道 TAA5212寄存器的确切公式。 我们能否向他们提供这些公式的文件?  

    谢谢。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    下面是我的客户需要的公式列表、谢谢!

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    谢谢。 我看到了您的电子邮件。 我现在将关闭该主题、如果除了 AGC 公式之外还有其他问题、您可以在此处提出。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    美好的一天!

    如聊天中所述、将器件切换至 TAA5212后、我的客户没有看到"AGC"选项卡。 这是 TAC5212的 AGC 选项卡。  

    我查看了 TAA5212数据表、支持 AGC 功能。  

    请问原因是什么? PPC3中是否存在错误?  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    看到我发送给您的邮件。 此时 AGC 未在公共编译中(将很快在下一版本中发布)。 我已经通过了支持 AGC 的内部版本、以便为客户提供帮助。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您的帮助!

    此致、

    John