This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1809:单声道输入参考设计

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1515618/pcm1809-reference-design-for-mono-input

器件型号:PCM1809

工具/软件:

尊敬的团队:

请提供用于单声道输入的 PCM1809参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我在本周结束时回到您的身边。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    软提醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于 PCM1809上的单输入、您可以将模拟输入连接到 IN1P/IN1M 中的一个、另一个输入(IN2P/IN2M)可以进行 GND。

    有关模拟输入到 INxP/M 引脚的连接、可以参考数据表中的应用图。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan