This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:TPA2011D1输出噪声高和波形失真

Guru**** 2611395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1517709/tpa2011d1-tpa2011d1-output-noise-high-and-waveform-distortion

部件号:TPA2011D1

工具/软件:

你(们)好  

我们的产品使用 TPA2011D1、串行输入端口连接了一个10nF 电容器和一个150k Ω 电阻器、为了测试其输出信号、我们添加了一个 RC 电路、串行连接一个500 Ω 电阻器、并联连接一个10nF 电容器。 在此 RC 电路之前、我们只能测试方波、仅当输入标准信号范围为 3kHz/0dB 至4kHz/0dB 时、 在此 RC 电路之后、我们可以测试正弦波形、如果输入信号处于其他频率、波形将会深度失真。 如果没有信号输入、我们也可以听到扬声器发出的噪音。 您能帮助分析我们的问题所在吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    1、  TPA 2011D1无信号输入,在 RC 电路后测试输出端口  

    2.200Hzl  输入至 TPA 2011D1、测试输出端口后 RC 电路  

     

    3.1KHzl  输入至 TPA 2011D1、在 RC 电路后测试输出端口  

    4.3KHzl  输入至 TPA 2011D1、测试输出端口后 RC 电路 e2e.ti.com/.../A_2D00_1000Hz-0dB.wav

    e2e.ti.com/.../C_2D00_3000Hz-0dB.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您是否至少可以分享原理图或方框图? 这将更容易理解器件如何连接到不同的滤波器。

    您似乎在尝试使用方波(我假设是 PWM)作为 TPA2011D1的输入、是这样吗? 在这种情况下、您需要在放大器的输入端添加一个低通滤波器。 请注意、TPA2011D1只能支持高达20kHz 的模拟信号、因此必须对 PWM 信号进行滤波、以便只有该范围内的信号通过。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      要测试正弦波形、我移除 LC 滤波器并添加 RC 电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      要测试正弦波形、我移除 LC 滤波器并添加 RC 电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您提供更多信息。
    现在我看到放大器的输入来自上一级编解码器的耳机输出。 这样应该没问题、您可以忽略我关于放大器输入端低通滤波器的评论。

    在您的第二个图中、我看到 TPA2011D1连接到扬声器、然后连接到 RC 滤波器、您是否从该测试的第一个原理图中移除了 LC 滤波器? 还是它仍然出现在扬声器之前?
    我想在没有 LC 滤波器的情况下进行测试、并检查输出是否正常(您可以保留 RC 滤波器用于此测试)。 滤波器使用1.5uH、这对于 D 类重建滤波器来说可能是电感过低。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已移除 LC 滤波器并保留 RC 滤波器来测试 TPA2011D1输出信号、也许因为输出放大器输入信号不是标准正弦波、TPA2011D1也输出非标准波、我想知道为什么它的噪声信号比 FFT 图高? 第3张图片还显示输出波噪声水平远高于输入波噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    TPA2011D1是 D 类放大器、预计输出为方波、而不会为测量添加任何滤波器。 在放大器输出端连接的扬声器用作声输出的低通滤波器、有关这方面的一些信息可在此处找到: 无滤波器? D 类音频放大器

    扬声器是否能感知到任何可闻噪声? 如果您在另一个输出端添加信号并对 OUTP - OUTN 进行差分测量、则第三次捕获的噪声可能会降低。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师