This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251 PFFB 问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPA3251EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1516834/tpa3251-tpa3251-pffb-question

器件型号:TPA3251

工具/软件:

您好、

我想基于 TPA3251 EVM 板为 TPA3251设计一个 PCB 并应用 PFFB。 不过、我对 PFFB 应用有一些问题;
-在 SLAA788a 和 SLAA702应用手册中,运算放大器输入级被称为差分输入。 但我也想应用 SE 输入。 因此、如果我像 TPA3251 EVM 那样简单地将下部运算放大器(输入 B 和 D)输入连接到上部运算放大器(输入 A 和 C)输出并施加 PFFB、会不会引起任何问题?
-在 PFFB 应用后,为了补充整体增益,我会将第一个运算放大器(输入 A 和 C ) FB 电阻器引入28K。 那么、我是否需要将第二个运算放大器(输入 B 和 D) FB 电阻器更改为28K、或者它们是否可以保持为10K?
-这似乎在两个应用手册( SLAA778a 和 SLAA702)运算放大器与 symmetircal 供应。 和运算放大器+输入在 GND 点偏置。 不过在 TPA3251EVM 中、我们使用单电源为运算放大器馈电、其+输入自然地偏置为1/2VA。 那么、如果我们考虑我将应用 PFFB、这种情况会导致任何问题?
-如果我们比较两个应用手册:在 SLAA702中,只使用一个18K 电阻器作为全球反馈,并使用 Zobel 网络2.7R + 1U。 但在 SLAA778a 中、两个电容器和一个接地电阻器添加到全局反馈中、Zobel 网络也修订为1R + 220n。 那么、哪个选项更好?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kolay

    我需要一些时间与内部团队讨论。

    让我在下周向您提供反馈。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kolay

    很抱歉迟到了。

    应该可以。

    如果你把 B/D 连接到 A/C ,我想你也需要更换第二个运算放大器。 也许您需要尝试使用 EVM。

    这应该是没有问题的。

    视情况而定。 也许需要检查哪一个可以使整个系统更加稳定。

    谢谢

    Jesse