This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563的外部元件

Guru**** 2480875 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1519749/tas2563-external-components-for-tas2563

器件型号:TAS2563

工具/软件:

尊敬的 Sirs:

  我想为我的系统(使用 TAS2563)找到电感器(L2和 L3)。 不过、  我四处研究了、似乎没有符合2A 电流规格的0402尺寸。  您能给我一些关于如何购买电感器的建议吗? 谢谢。

 

此致、

Paul Lai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    表8-1中的特性实际上适用于铁氧体磁珠而不是电感器。 用于上述额定电流的电感器尺寸确实会更大。
    如果需要设计 LC 滤波器、请确保在计算 Q 因数时考虑滤波器谐振频率周围的扬声器阻抗。 与额定阻抗相比、较高频率下的扬声器阻抗会大大提高、因此 也会影响滤波器频率响应。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师