This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:PowerPAD 的内部电气连接

Guru**** 2480755 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1514884/tas3251-internal-electrical-connection-of-powerpad

部件号:TAS3251

工具/软件:

您好的团队、

-什么是 tas3251的 PowerPAD 内部电气连接?

-可以保持电浮动吗? 仅供参考、EVM 在 IC 和散热器之间有散热焊盘、并且未以电气方式连接。 数据表告诉用户将其接地。

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    散热器与电路板接地之间应具有良好的连接。 我不建议将其保持电气悬空。  与电路板接地端连接良好将有助于散热。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    感谢您的答复。 根据数据表中的说明、我了解您的注释来自哪里。

    关于电气连接:

    散热器应该有良好的电路板接地连接。 我不建议将其保持电气悬空。

    所施加的散热焊盘不导电、并且足够厚、未进行电气连接。

    客户可以确认、无需对 EVM 上的焊盘进行电气连接即可实现良好的 IC 运行。 此外、引脚测试表明焊盘和引脚之间没有电气连接。 (您能否确认?)

    他们希望使用与 EVM 类似的条件、即散热器未以电气方式连接。 (散热器将具有足够的功率耗散。) IC 中是否会有任何危害?

    关于热耗散:

    如果与电路板接地端建立良好的连接、将对散热有额外的帮助。  [/报价]

    我知道将散热器连接到 GND 会增加散热。 感谢您发送编修。

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    如果客户验证其设计可以正常使用、则可以这样做、但这可能会引起较大的 EMI 问题。 只要处理热问题、IC 仍能正常运行、但我不建议这样做。  如果没有任何散热器 PCB 接地连接、则该散热器 处于电气悬空状态、器件散热焊盘上的任何噪声都将通过寄生电容耦合到散热器。 然后、该散热器会变成巨大的天线、并导致 EMI 问题。  

    我正在内部检查散热焊盘的内部连接。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    感谢您发送编修。

    已了解将散热器连接到 GND 的情况。

    如果您发现任何有关散热焊盘内部连接的信息、请告诉我。

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    没问题。 是的,当我发现这些信息时,我会保持你发布。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、  

    在内部、电源焊盘与引线框间接接地。 但散热器仍需要  外部良好接地。

    此致、
    Sydney Northcutt