This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:启动白噪声

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1518776/pcm1690-start-up-white-noise

器件型号:PCM1690

工具/软件:

尊敬的:

  使用 PCM1690的客户经常会遇到这种情况;更改以下配置后、概率会降低、并且仅在启动时存在、持续时间约为30秒;

将自动模式更改为手动单模式、并在启用异步模式后使 DAC 静音  

e2e.ti.com/.../PCM1694--startup-white-noise.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    今天是我们在美国的团队的假期我们将在星期二达拉斯时间与您联系。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    从这篇文章中、我们了解到开始时有一个问题  、持续大约30秒、并且会消失。 但我们对数据源、时钟速率等没有太多的信息 您能否用语言提供有关问题的清晰说明、以及有关所有时钟速率(BCK、Fsync、SCLK 等)的信息。

    另外 ,对于启动调试,如果你发送一个1KHz 正弦波作为输入,并 捕捉 数字 输入和产生的  输出以及 CLKS ,这将是非常有帮助的,这样我们可以更好地了解问题的性质。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     客户测试了日期、显示为附件。

    e2e.ti.com/.../SCLK.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢屏幕截图。

    所以从我收集的照片 BCK 是3.072MHz、SCK=LRCLK=48kHz 12.27MHz。

     我浏览了 客户提供的寄存器值 、 我没有看到任何 异常、除了 寄存器0x40的值为1100 1001、这表示该值设置为 Single Rate SRDA[1:0]= 01、但根据 CLKS SRDA/48K=256 12.27MHz =>的值、因此它应该是双速率

    我还没有

    1) I2S 的屏幕截图以及中的输入和输出 一个图、   所以我可以看到当输出失真时、CLKS 和输入是如何的、当输出正常时、这些信号是如何彼此相对的。 当屏幕截图单独发送时、我们无法看到边缘的相对位置和可能存在的其他问题。 此外、由于在寄存器中将格式设置为 I2S、我需要    始终验证输入是否为 I2S、  

    2)问题描述 以及 您在第一个帖子中提交的两个表格如何改变情况?

    从我收集的有限信息来看、整个系统似乎需要一段时间(30秒)来稳定自身、这可能不是 DAC 本身的直接问题、因为寄存器非常简单、除了 0x40之外、寄存器似乎设置正确。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢屏幕截图。

    所以从我收集的照片 BCK 是3.072MHz、SCK=LRCLK=48kHz 12.27MHz。

     我浏览了 客户提供的寄存器值 、 我没有看到任何 异常、除了 寄存器0x40的值为1100 1001、这表示该值设置为 Single Rate SRDA[1:0]= 01、但根据 CLKS SRDA/48K=256 12.27MHz =>的值、因此它应该是双速率

    我还没有

    1) I2S 的屏幕截图以及中的输入和输出 一个图、   所以我可以看到当输出失真时、CLKS 和输入是如何的、当输出正常时、这些信号是如何彼此相对的。 当屏幕截图单独发送时、我们无法看到边缘的相对位置和可能存在的其他问题。 此外、由于在寄存器中将格式设置为 I2S、我需要    始终验证输入是否为 I2S、  

    2)问题描述 以及 您在第一个帖子中提交的两个表格如何改变情况?

    从我收集的有限信息来看、整个系统似乎需要一段时间(30秒)来稳定自身、这可能不是 DAC 本身的直接问题、因为寄存器非常简单、除了 0x40之外、寄存器似乎设置正确。

    此致、

    Arash