This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5412Q15B5EVM-K:使用板载麦克风设置评估模块以进行快速测试

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5412Q15B5EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1506888/tac5412q15b5evm-k-setting-up-the-evaluation-module-for-a-quick-test-using-the-on-board-mic

部件号:TAC5412Q15B5EVM-K

工具/软件:

您好、
我尝试在 TAC5412Q15B5EVM-K 评估板上进行一项简单的"Hello world"测试。

我尚无法访问 PPC3。 我计划简单配置评估板、以便只需与板载驻极体电容式麦克风通信、然后将耳机插入输出侧的音频插孔并聆听自己的声音。 到目前为止、我还没有听到任何输出、或者除了电源和 USB LED 以外的任何生活迹象(蓝色 USB LED 最终会熄灭、我认为这是因为我没有安装 USB 驱动程序)。

我迄今所做的步骤:

1. EVM 由 AC-MB 主板供电、该主板本身配置为由5V USB 供电。

2.我已根据设置输入跳线 表2-1. 输入跳线配置 在用户指南中:

我还没有谈到输出配置。

为了进行确认、我尝试了更改 AC-MB 源开关

我没有正确的 AC-MB 驱动程序、因为我还没有 PPC3。 因此、我不确定还可以执行哪些其他操作来配置编解码器。

我需要有关如何配置 EVM 的指导、以便至少可以进行这个简单的测试。 如果有另一种方法来做一个简单的 hello world、请告诉我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    需要初始化和配置器件寄存器、EVM 才能运行。 请下载 PPC3和 TAx5xxx 应用、连接 AC-MB、然后我们可以从此处进行故障排除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我现在已正确设置并运行了应用程序。 参考用户指南、我仍然有点迷路了。

    -我的 IN1仍然配置为"板载驻极体电容式麦克风(ECM)差分,交流耦合"通过 PCB 接头。
    -我加载了第一个预设,"记录交流耦合 IN1-IN2差分,因为这似乎是我的电流 IN1设置的正确配置。

    -我激活了设备(右上角的按钮现在是绿色)。 在加载预设并激活器件时、我检查了 I2C 监控器窗口。 未传输任何数据。 我认为预设的一些配置将会被发送。

    现在我不确定该怎么做。 我现在的目标是查看我是否可以看到或听到车载麦克风记录的数据。

    是否有办法通过 USB 采集数据并绘制数据? 否则、我希望帮助进行设置、以便能够从主板上的一个输出中获取数据。

    如果这是非常基本的、我很抱歉。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean:

    在 EVM 参考指南中、有关 EVM 上所需的跳线配置、请参阅表2-10。 我建议使用第5行的用例。

    加载突出显示的预设应该有效。 器件激活后、尝试再次检查提供的 BCLK 和 FSYNC 频率是否与"Audio Serial Bus"选项卡中配置的格式相同。 此外、如果使用 AC-MB 生成时钟、请确保开关设置正确、并加载 AC-MB 预设。

    如果时钟正确、电源稳定、并且器件已通过 I2C 配置、那么您将能够在示波器上看到 SDOUT 切换、或者通过音频分析仪(Audacity 是我们使用的)与之连接来录制音频。