This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:故障错误

Guru**** 2480745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1515782/tpa3255-fault-error

器件型号:TPA3255

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

工作模式为 PBTL、PVDD = 24V。

在没有任何输入信号的情况下为 PCBA 上电时、TPA3255的 FAULT 引脚为高电平(3.3V)、但当我向 tpa3255的输入引脚添加正弦信号(1kHz)时、即使每个小信号(100mV)、也会发生故障错误。在任一情况下、CLIP_OTW 引脚均为高电平。

附件是我的电路图。 您能帮助我 找出可能的原因以及如何解决这些问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们! 我将查看原理图、明天会提供反馈。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我建议添加与输入信号串联的输入电容器。 除此之外、原理图看起来没有问题。  

    CLIP_OTW 引脚上是否有任何信令?
    如果您停止提供输入信号、故障是否已清除?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Sydney、

    有一个与输入信号串联的10uF 输入电容器。

    CLIP_OTW 引脚上的信号始终处于高电平状态、大约为3.3V。

    发生故障时、即使我停止提供输入信号、在我将 TPA3255复位之前、该故障也不会清除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    鉴于您必须复位器件并且 CLIP_OTW 不会触发、因此器件似乎触发了电流问题。 使用多大负载?

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    是的、我也认为器件会触发电流问题、但我的问题是、即使我没有连接任何负载、也会触发问题。在大多数情况下、负载是4 Ω 扬声器。触发问题时、LC 滤波器前没有任何 PWM 波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    哦-这在空载的情况下也会发生。 我想知道您的电路板是否存在短路或元件是否损坏。 您是否有可以尝试的各种电路板? 是否所有电路板上都显示了该图? 您也可以尝试交换 IC。  

    您的电感器是否具有适当的额定电流?  

    您是否还能检查复位状态以确保不会错误地触发它?

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    感谢您的答复。

    我将 R36和 R52的值更改为0 Ω、、3255似乎有效。 我可以在 LC 滤波器之前测量 PWM 波形、在 LC 滤波器之后测量相应的正弦波形。但我 不明白为什么。这是正确的?3255是否工作正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我看,很高兴加热的问题已经解决。 在 PBTL 模式下、要求这些引脚接地。 我认为、如果没有这种直接连接、内部电路就无法正确设置为 PBTL 模式。  

    此致、
    Sydney Northcutt