This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808EVM:PCM1808评估板中的 Vref (基准电压)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1517555/pcm1808evm-vref-reference-voltage-in-pcm1808-evaluation-board

器件型号:PCM1808EVM
主题:PCM1808中讨论的其他器件

工具/软件:

我们目前正在使用 PCM1808评估模块(EVM) 将模拟音频输入转换为 I2S 数据、然后通过以太网从一个微控制器(UC)传输到另一个微控制器、并最终通过扬声器输出。

初始设置:

  • 音频源: AUX 电缆连接到 RCA 输入

  • ADC: PCM1808 EVM

  • 信号路径: 从 PCM1808到微控制器→以太网传输→接收微控制器→扬声器输出的 I2S 数据

此设置最初运行良好、音频输出清晰且一致。 但是、经过大约两天的测试、系统停止生成音频输出。

观察到的行为:

  • 在调试过程中、我们注意到了 PCM1808 EVM 上的 VREF 电压波动 介于-0.6V 和2.5V 之间。

  • 一段时间后、 Vref 稳定在2.5V 和音频输出暂时恢复。

  • 工作约10分钟后、扬声器再次停止发出声音。

  • 从那时起、我们观察到输出不一致或没有输出、即使系统仍保持通电并连接。

请求协助:
我们正在尝试确定这种间歇性行为的根本原因。 您能否就 VREF 不稳定的潜在原因提供指导并提出一种调试此问题的结构化方法? 我们怀疑这个问题可能与电源稳定性、时钟信号、模拟输入完整性或元件降级有关、但希望您能在缩小可能性范围方面拥有专业知识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balakrishnan:

    如果 VREF 不稳定、这很容易说明音频输出的故障。 VREF 定义了 ADC 的中心电压。 VREF 应通过去耦电容器交流耦合直接连接到 GND

    在加载 VREF 的电路上是否增加了任何内容?  

    您是否注意到 VCC 或 VDD 电源上可能导致器件欠压或超过其建议范围的任何不稳定或过多噪声?

    模拟输入信号是否保持在预期限值范围内? 是否存在任何可能超出器件限值并造成损坏的尖峰或信号幅度过大?

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff。

    在加载 VREF 的电路上是否增加了任何内容?
    不、我们没有向 Vref 布线点馈送任何电压。 无负载。

    您是否注意到 VCC 或 VDD 电源上可能导致器件欠压或超过其建议范围的任何不稳定或过多噪声?

    VDD 和 Vcc 在3.3V 和4.7V 时稳定。

    模拟输入信号是否保持在预期限值范围内? 是否存在任何可能超出器件限值并造成损坏的尖峰或信号幅度过大?
    将前置放大器输出连接到模块后。 我们当时没有跟踪电压。 但在这之后、在少数情况下 ADC 工作正常、然后它停止工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balakrishnan:

    前置放大器输出如何连接到模块。 是否可以在没有前置放大器的情况下进行测试? 这将确认前置放大器是否是问题。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    前置放大器输出约为40W。 我们将麦克风输出连接到 Pre AMP。 PCM1808的前置放大器输出。 但即使在这之后,该模块工作了一段时间,后来它停止了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Balakrishnan,

    您能否说明一下、您从 PCM1808中移除了前置放大器、但输出在一段时间后仍然停止?

    谢谢您、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、
     序列的顺序如下:

    1. 如果 I2S ADC 的模拟输入是通过以下顺序实现的(即) 移动式-> AUX 电缆-> RCA 连接器-> I2S ADC、音频输出非常清晰。 所以,当我们播放任何音频时,我们能够在扬声器端进行采样和播放 与 AUX 工作正常。
    2. 由于这种数字数据的音频转换效果很好、因此我们尝试通过麦克风输入替换了 AUX 电缆输入。 听到的声音和噪音都很低。 因此在 ADC 之前连接了前置放大器并进行了检查。 仍然可以正常工作、但噪声更大、几乎没有放大。
    3. 一段时间后、我们再次使用 AUX 输入进行测试、ADC 工作、之后它停止。

    因此、我们从 PCM1808中删除了预放大器输出、现在它不起作用。

    谢谢 Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、
     序列的顺序如下:

    1. 如果 I2S ADC 的模拟输入是通过以下顺序实现的(即) 移动式-> AUX 电缆-> RCA 连接器-> I2S ADC、音频输出非常清晰。 所以,当我们播放任何音频时,我们能够在扬声器端进行采样和播放 与 AUX 工作正常。
    2. 由于这种数字数据的音频转换效果很好、因此我们尝试通过麦克风输入替换了 AUX 电缆输入。 听到的声音和噪音都很低。 因此在 ADC 之前连接了前置放大器并进行了检查。 仍然可以正常工作、但噪声更大、几乎没有放大。
    3. 一段时间后、我们再次使用 AUX 输入进行测试、ADC 工作、之后它停止。

    因此、我们从 PCM1808中删除了预放大器输出、现在它不起作用。

    谢谢 Jeff