This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A226AE:电压逆变器建议

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A226AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1519626/ts3a226ae-voltage-inverter-suggestion

器件型号:TS3A226AE

工具/软件:

在使用 TS3A226AE EVM 电路板时、会遇到一些问题:
1. 需要将一个3.3V 串联4.7K 电阻器连接到 MICP 端子、电容器 C6短路、以便提供耳机上麦克风所需的工作电压。  只有这样、耳机上的麦克风才能正常工作; 此时、TIP 和 RING1未连接到外部耳机。
2. 当 TIP 和 RING1单独连接到设备时,耳机上的耳机可以正常工作; 此时,MICP 未连接到外部电路。
3、 同时连接 MICP 和耳塞和耳套时,耳机上的麦克风和耳机同时工作,导致自振声音。
您能提供一些建议吗?
注意:
 MICp 连接到一个3.3V 串联4.7K 电阻器。  测试 TP13处的电压为1.5V。
2. 未找到 TP21。  它应该是 TP19。  TP19和 TP15之间的电阻小于1K (约900欧姆)、而 TP13和 TP16之间的电阻也小于1K (约900欧姆)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    1.首先、您能否从 TP13到 TP16测试 EVM 电路板并查看该电阻是多少?(您可以在未插入耳机的情况下进行测试吗)(我只想在未插入任何设备的情况下了解这两个点之间的阻抗。

    2.您能否尝试插入另一个4极标准耳机、看看您是否仍然从 TP13到 TP16获得相同的900欧姆电阻?

    请让我知道此致、

    Kameron