This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557EVM:使用直接 i2c 更改升压模式

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2557EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1519658/tas2557evm-change-boost-mode-using-direct-i2c

器件型号:TAS2557EVM

工具/软件:

大家好。

我目前正在使用 TAS2557EVM、特别想将升压运行从 H 类切换到 G 类(反之亦然)。

目前、我要 按照数据表中的指定值写入 BOOST_CTRL_1寄存器。

这是我当前使用的代码。

i i2cstd
w 98 00 00 #Page-0
w 98 7f 00 #Book-0
r 98 09 01 # read the boost register
w 98 09 01 # class G

我怀疑升压模式是否实际切换、因为在比较示波器上的 Vboost 波形时看不到差异。

关于上下文:我使用5V 电源为电路板供电。 在运行时、Vboost 最高可达8.5V。

我知道实际捕获的波形与数据表中所示的波形不一样、但我肯定会看到一些差异(例如、斜坡时的斜率较长)。

此外、我想 知道除了直接 i2c 控制之外、是否有任何方法可以使用 PPC3更改升压模式。

在我的研究中,我找到了 这个 线程,但这并没有真正回答这个问题。

我确认 I2C 通常是通过这样使放大器静音/取消静音来工作的。

请告知我故障排除。