This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557EVM:通过直接 I2C 编程更改升压类型

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, TAS2557EVM, TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1519621/tas2557evm-changing-boost-type-by-direct-i2c-programming

器件型号:TAS2557EVM
Thread 中讨论的其他器件: TAS2563、TAS2557

工具/软件:

大家好。

我目前正在使用 TAS2557EVM、想要更改升压模式。

根据我的理解、默认值为 H 类、因此我希望使用直接 i2c 控件将其更改为 G 类。

目前、我要写入 数据表中指定的 BOOST_CTRL_1寄存器

这是我使用的代码:

i i2cstd
w 98 00 00 #Page-0
w 98 7f 00 #Book-0
r 98 09 01 # read the boost register
w 98 09 01 # class G

我怀疑自己正在 切换升压模式、因为 在使用示波器测量 Vboost 时看不到波形之间的差异(G 类与 H 类)。  

目前、我正在为电路板提供外部5V 电源。 在运行时、Vboost 最高可达8.5V。 我知道实际捕获的波形与数据表中所示的波形并不完全相同、但我肯定会看到一些差异(较长的斜率等)。

此外、我很好奇是否有方法可以在 PPC3 GUI 中更改升压模式、而不是直接 i2c。

我已经确认 I2C 控制在一般情况下是有效的,通过这种方式使放大器静音和取消静音。

在我的研究中,我找到了 这个 主题,但找不到问题的答案。  

请告知我故障排除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    这里有一个类似的问题: TAS2557EVM:在 RomMODE2上实现升压模式控制-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

    如另一个主题所述、很难找出这一代智能放大器 G 类和 H 类之间的实际运行差异。 升压控制中的余量非常大、无法通过 PPC3进行修改、这样、任何高于 VBAT 电平的信号都很可能触发升压进入最大电压。

    我想问的一点是、如何为您的工程选择 TAS2557? 您或许可以考虑使用 TAS2563等较新的器件?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师