This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:"检测到时钟故障"发生故障&发生 MCLK 波形偏移。 这两件事是否相关?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1519054/tas6424-q1-clock-fault-detected-fault-occurs-mclk-waveform-offset-occurs-are-these-two-things-related

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424LSF0108

工具/软件:

尊敬的 TI 主机:

我们的工程使用 tas6424-Q1。
我们的问题是 MCLK 的波形不正常。 存在偏移。
我们如何解决这个问题?

该波形是 MCLK 波形。 出现偏移。

下面是我们的原理图。

MCLK 是否会导致"检测到时钟故障"故障? 我们当前遇到"检测到时钟故障"故障中断。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [报价 userid="656098" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1519054/tas6424-q1-clock-fault-detected-fault-occurs-mclk-waveform-offset-occurs-are-these-two-things-related

    我们的工程使用 tas6424-Q1。
    我们的问题是 MCLK 的波形不正常。 存在偏移。
    我们如何解决这个问题?

    [/报价]

    恐怕这与 TAS6424无关。  

    请检查电路板上的 MCLK 信号来自哪里。 如果是来自 SOC GPIO 引脚、请在没有负载的情况下检查原始信号。 另请检查电路板上是否有任何额外的上拉/下拉电阻。

    Unknown 说:
    MCLK 是否会导致"检测到时钟故障"故障? 我们当前遇到"检测到时钟故障"故障中断。

    是的、MCLK 将导致时钟故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 影子他

    我们在 AP 和 TAS6424之间使用 LSF0108电平转换器。

    如果我们移除 R1637/R1644、波形会变得非常干净。
    但是、它不会从1.8V 升至3.3V。
    由于电平转换器、MCLK 波形存在问题、这会导致时钟故障。
    您能告诉我这个器件吗?

    LSF0108电平转换器也是 TI 产品。 请告诉我此电平转换器是否适合发送6MHz 或更高的时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     请尝试按照数据表中的上行转换操作进行操作。 只保留3.3V 侧上拉电阻、并移除1.8V 侧上拉电阻。

    请告诉我此电平转换器是否适合发送6MHz 或更高的时钟。

    应该没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的影子他

    非常感谢、
    我移除了1.8V 上拉电阻器、失调电压消失了
    3.3V 侧的最大电压测量值为2.5V。 我想为该器件提供2.9V 或更高的稳定裕度、并解决波形变得尖锐的问题。 这仍然是时钟故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个请求。
    时钟形状锐利。 如何使其平坦?

    移除所有上拉电阻器后、如果经过电平调节器、时钟形状就会是方形。 当我连接上拉电阻器时、时钟形状变得尖锐。 但是、如果没有上拉电阻器、则输出为1.8、就像在 B 侧一样。 我的处境非常艰难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的影子他

    我尝试了这个电路图。
    最大电压高达2.9V、但时钟中没有平坦部分。
    问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    结果看起来仍然非常糟糕。 您还能在1.8V 侧捕获波形吗? 是否有非常干净的时钟波形?

    并将此 Thread 转移到 TXP 团队、他们应该更熟悉此器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    结果看起来仍然非常糟糕。 您还能在1.8V 侧捕获波形吗? 是否有非常干净的时钟波形?

    并将此 Thread 转移到 TXP 团队、他们应该更熟悉此器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的影子他

    非常感谢您的真诚回答。

    我将向您发送输入到一侧的 MCLK 信号。

    我还会向 TxP 团队寻求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1520393/lsf0108-q1-i-m-having-trouble-connecting-i2s-to-lsf0108?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lsf0108%20i2s#

    我已在逻辑器件中注册问题。

    TxP 团队在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的影子他

    我公司的硬件团队说时钟故障是软件问题。

    他告诉我增加时间、然后在我将波形发送给 TI 进行确认后再次发送。

    连接的波形是否正常? 仍然出现故障。 我想检查是软件问题还是硬件问题。 请提供帮助。

    输入波(A 侧)

    输出波(B 侧)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    上移的 VOL 电压与外部上拉电阻的大小直接相关、可通过 VOL = VIL + IOL x RON 表示、其中 VIL 是进入 LSF 的输入逻辑低电平、IOL 是通过外部上拉电阻器的电流阱。 此 常见问题解答中提供的计算器 还有助于展示在给定系统条件下转速与 VOL 电压之间的关系。  

    此致、

    插孔