This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:低延迟滤波器无法良好输出

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5101A, PCM1840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1515484/pcm1840-low-latency-filter-does-not-output-well

器件型号:PCM1840
主题中讨论的其他器件:PCM5101A

工具/软件:

您好的团队、

我认为我可以通过之前发布的以下信息来实现这一点。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1475024/pcm1840-about-filters/5670590#5670590

但是、当我实际操作它并将数字信号输出到 DAC (PCM5101A)时、它无法正确输出。
我在 MD0引脚为低电平并且输出了预期的正常波形的情况下更改为线性相位滤波器。
采样速率为192kHz。

波形是这样的


是否有任何可能的原因?
要使用192kHz 的采样速率、是否需要执行任何操作?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    每个 MODE 引脚的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    它们如下所示。
    MD0:高电平
    MD1:GND 至10kΩ
    FNT0:GND
    FNT1:GND
    MSZ:GND

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将就此器件咨询我们的系统工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    何时可以获得结果?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamashita-San、

    今天是我们在美国的团队的假期。我们将在星期二与您联系。

    此致、感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    数据表并未说明192kHz 采样支持低延迟滤波。 对于将 MD0绑定到高电平的影响、我深表歉意。

    PCM1840在使用4个通道的更高采样率下需要额外的处理需求、因此不支持低延迟抽取滤波器。 请继续将 MD0保持在低电平以确保正常运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    感谢您的答复。
    我正在尝试在应用程序中动态更改 CLK。
    开关之前:48kHz、MD0 =高电平
    开关后:192kHz、MD0 =低电平
    在这种情况下是否有建议的序列?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、  

    必须在建立 MODE 引脚后更改时钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    感谢您的答复。
    假设以下程序在不重新打开电源的情况下可以正常工作、我是否正确?
    此外、我是否可以在不操作 SHUTDOWN 引脚的情况下操作它?
    启动时:48kHz、MD0 =高电平
    →更改为 MD0 =低电平
    →更改为 CLK:192kHz

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、  

    我可以在实验室中仔细检查、明天再回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我仔细检查了上述顺序、并且器件在不使用 SHDN 引脚的情况下可以正常运行