This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2118EVM:如何测量效率与输出功率间的关系

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1521482/tas2118evm-how-to-measure-efficiency-versus-output-power

部件号:TAS2118EVM

工具/软件:

尊敬的 TI:

我想确认如何测试 TAS2118 EVM 效率与输出功率间的关系、以实现数据表中所示的性能。

目前、如数据表中所示、在2W 电压下、我的测试效率未超过80%。 您能否确认我的设置是否有任何问题? 谢谢。

1.播放音频源是否为1kHz?

2.请帮助确认以下测量方法是否正确。

根据以下计算、效率为50%((2*0.5)/(5*0.4))。

使用的 PPC3版本是 PPC3 alpha。 软件中是否有任何需要更改的设置?

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢。

Guande

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guande:

    您可能缺少的一点是断开 AP 和任何其他设备与放大器输出的连接、仅保持负载连接、然后测量输入功率。

    我将准备一些说明、说明我们为捕获此类数据而遵循的流程、并在明天之前与您分享。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Ivan:


    好的、我期待您的答复。

    您提到过断开 AP 与输出的连接。 是为了防止其他线路阻抗影响效率、对吗?

    谢谢。

    Guande

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guande:

    请参阅随附的简要文档。

    e2e.ti.com/.../Efficiency-curve-testing-for-audio-amplifiers_2D00_v3_2D00_20250603_5F00_123841.pdf

    正确、即使附加测量设备的阻抗可能远远大于测试负载本身、但最好移除放大器输出端的所有其他元件。

    需要考虑的另一个重要事项(在随附文档中提到)是、电源只能连接到放大器、EVM 上的任何其他 LDO 和其他元件都必须单独供电。 香蕉型连接器为外部电源提供了理想的连接点。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师