This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754Q1EVM:采样频率未按预期设置为48kHz。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6754Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1519998/tas6754q1evm-the-sampling-frequency-is-not-being-set-to-48khz-as-intended

器件型号:TAS6754Q1EVM

工具/软件:

我们目前正在使用 TAS6754Q1EVM 设置音频播放环境。
评估板通过 USB 连接到 PC、我们尝试通过 I2S 发送音频数据。

[问题]
在 PPC3接口上、采样频率显示为"PPC3 FS Error"。
根据使用示波器进行的测量、LRCLK 的工作频率为48kHz。
虽然当前没有声音输出、但似乎音频数据到达放大器。

您是否能够就该问题的任何可能原因以及任何建议的对策提供建议?


[我的测试环境]

TAS6754Q1EVM 和 PC (PPC3)之间的 USB 连接。
连接 TAS6754Q1EVM 和4 Ω 电阻器(仿真扬声器)。
J13:d.
J21:USB
J19:开路
J22:SCL
J23:SDA
通过 USB 从 PC (foobar2000)输出音频数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有关于 TAS6754的 PPC3的附加问题。

    您能否告知我 FS PPC3上显示"USB Error"的情况?

    提前感谢您的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    器件仅能够在 Hi-Z 或播放模式下检测外部时钟。

    要达到此状态、首先需要检查输出侧是否连接了负载、就像4 Ω 电阻器可以正常工作一样。 如果不连接负载、器件将卡在负载诊断状态、无法检测到时钟。 如果您使用扬声器负载、请注意某些扬声器类型在直流条件下具有非常大的电阻、这将使器件认为它是开路负载条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经查看了您提供的所有内容、但很遗憾、我仍然遇到与初始询问相同的问题。

    我们是否应该考虑其他可能的原因或对策?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    时钟和音频通过跳线提供至 TAS6754 IC。 请检查跳线是否正确安装在电路板上、并使用示波器检查测试点上的 SCLK 和 LRCLK 频率。

    此外、请检查电路板上的 I2C 跳线。 可能 I2C 无法真正正常工作、PPC3会显示错误信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经验证了频率:

    • SCLK: 3.072 MHz

    • LRCLK: 48kHz

    根据我们的计算结果、这些值处于可接受的限值范围内。

    此外、我还介绍了 I2C 配置。 已安装跳线、用于将 SDA/SCL 短接至中心引脚。

    根据逻辑分析仪、系统重复尝试将数据写入地址0x65和0x70。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    声音一切正常。

    让我们使用 PPC3将器件设置为 PLAY 状态、如果生成了 PWM、请检查 OUT 引脚。

    我们来看看寄存器。

    如果所有通道都成功进入 PLAY、则寄存器0x72和0x73应为值0x44。

    遇到的 FS 错误只是寄存器0x76、检查值是多少。

    最后是故障寄存器、从0x7D 到0x8F。 器件遇到的任何故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经审核了答案。 IC 似乎短路、可能是由于更换时的焊接错误导致的。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。