This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:从 L 通道发现的交叉信号到 R 通道

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1514104/tlv320aic3104-cross-signal-found-from-l-channel-to-r-channel

器件型号:TLV320AIC3104

工具/软件:

我们使用引脚14和16作为麦克风信号输入通道(其他输入通道配置为未连接)、

我们发现、当麦克风信号变得非常高时、例如在引脚14处看到的3Vpp/1.07Vrms、然后进入左 ADC 时、即使引脚16未连接到外部电路、右侧的 ADC 也会弹出数据

有词语描述不超过2Vpp、但 L 和 R 之间的这种交叉反应会发生吗?  

由于我们使用的麦克风有内部放大器、我们目前没有实施 AGC 的计划、是否有任何方法可以避免这种现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、新强:

    当左声道为3Vpp 时、右声道上显示了多少数据输出?

    输入过大可能会导致通道隔离击穿。 在正常情况下、间距应为~-72dB。 如果输入信号高于2Vpp、则无法保证-72dB 间隔。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    数据非常重要、来自 ADC 输出的原始数据超过数百。