Other Parts Discussed in Thread: TAS2118
部件号:TAS2118EVM
工具/软件:
我们目前正在以下条件下测试 TAS2118:
- PPC3版本:TAS2118 PPC3 alpha.
- VBAT 连接到设置为5V 的电源。
- 负载:实际 SPK (4 Ω)。
- 播放:白噪声(输出约3V rms)。
我们注意到、当电源达到2A 时、EVM 会分流。
即使将峰值电流限制设置增加到5.1A、它仍会进行分流。 我们是否需要调整任何其他设置或保护设置?
如果您需要更多信息、请告诉我
谢谢。
Guande
。