This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2118EVM:2A 时的 TAS2118 EVM 关断问题

Guru**** 2815265 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1521351/tas2118evm-tas2118-evm-shut-down-issue-at-2a

部件号:TAS2118EVM

工具/软件:

我们目前正在以下条件下测试 TAS2118:

  • PPC3版本:TAS2118 PPC3 alpha.
  • VBAT 连接到设置为5V 的电源。
  • 负载:实际 SPK (4 Ω)。
  • 播放:白噪声(输出约3V rms)。

我们注意到、当电源达到2A 时、EVM 会分流。

即使将峰值电流限制设置增加到5.1A、它仍会进行分流。 我们是否需要调整任何其他设置或保护设置?

如果您需要更多信息、请告诉我

谢谢。

Guande

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guande、  

    再多描述一下这种情况。  

    您提到过、一旦 VBAT 达到2A、EVM"分流"。 我想说明一下是否获得输出、增加增益、然后器件进入高阻态模式?

    您已将设备设置为播放预期音频输出、而是只看到高阻态、而不会首先生成音频输出?

    此致、

    矿石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的迅速回复。 让我提供有关测试场景的更多详细信息:

    • 目标:本实验的目的是确定产品电源电容器的最佳电容值。
    • 负载:4欧姆扬声器。
    • 电源:7.5W 适配器。
    • 观察到的现象:当播放白噪声音频文件时、将增益增加到3W 或更高输出会导致 Tas2118 EVM 关闭、停止音频播放。 (EVM 上的 LED 保持亮起、需要复位才能恢复运行。)

    我们怀疑这是由另一种保护机制(而不是适配器不足)触发的、因为在使用电源时会出现同样的现象。 我们还将 PPC3的峰值电流限值调整为5.1A、但问题仍然存在。

    预期现象:我们预计当以4W 或更高功率播放时、会触发7.5W 适配器的保护、导致音频中断。 此时、我们计划使用更大的电容器进行实验。

    谢谢。

    Guande  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guande:

    我已通过电子邮件主题对此问题进行了回复。 我们可以继续进行调试。 Slight smileμ s

    此致、
    Sydney Northcutt