This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:PCM6260-Q1:

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1517279/pcm6260-q1-pcm6260-q1

器件型号:PCM6260-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队

在我们的设计中、下面的原理图标记绿色需要实现!

能否请您帮助确认 PCM6260是否可以实现?

根据我的分析、有必要为 MIC 提供偏置电压(MIC 阻抗为3.3k) 、同时使用交流耦合进行音频分析。

PCM6260能否实现该功能?

另一个问题是为什么交流耦合仍然需要偏置电压。 MICBIAS 的功能是什么?

根据我的理解,偏置电压不是麦克风工作电压.

它是否支持为麦克风提供偏置电压、从而无法实现?μ s 交流耦合

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shan、

    1)我们的任何 ADC 都可以实现该设计。 所示的原理图只是一个麦克风前置放大器电路。

    2)您的理解是正确的、麦克风需要电源电压、而 PCM6260需要外部偏置。 这些是不同的要求。 可以通过将麦克风直流耦合到 ADC 来将这两种方案结合起来。

    3)交流耦合仍然需要偏置电压,因为 ADC 不产生自己的偏置。 我们的大多数 ADC 都会产生自己的内部偏置、而 MICBIAS 用于为麦克风供电。 但是、对于该系列器件 PCM6xx0以及 TAC54xx 和 TAC53xx、没有内部偏置、因此必须在外部应用、通常通过 MICBIAS 来应用。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    感谢您的答复!

    自定义该路径。 我知道这是交流耦合设计!

    我是否能够理解当需要 PCM6260向外部 MIC 提供偏置电压时、PCM6260只能使用直流耦合设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shan、

    正确、如果 MICBIAS 要向 MIC 提供外部偏置电压、则需要直流耦合。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    在直流耦合应用中、您能告诉我如何选择偏置电阻器吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shan、  

    对于单端 ECM 麦克风连接、典型的上拉电阻值是麦克风的输出阻抗。 根据您的电流原理图、麦克风的阻抗为680 Ω

    数据表的第8.3.3节对此进行了进一步扩展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Daveon

    从数据表、我知道、对于单端输入、建议使用与麦克风阻抗相同的外部偏置电阻器。

    那么、 基于麦克风阻抗的偏置阻抗是什么? 当麦克风阻抗为2k 时、直流耦合应用应选择2k?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于单端配置来说、这是正确的

    对于差分、一半的麦克风阻抗将以 MICBIAS (IN1P)为基准、一半的接地基准阻抗(IN1M)为基准