This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5252:PCM5252 miniDSP 编程框架支持

Guru**** 2812335 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5252, PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1520475/pcm5252-pcm5252-minidsp-programming-framework-support

器件型号:PCM5252
主题中讨论的其他器件: PCM5242PCM5152

工具/软件:

尊敬的 TI:

我目前正在使用 PCM5252 并尝试使用对 miniDSP 进行编程 PurePath Studio 。 但是、我找不到具体的 适用于 PCM5252的框架 限制。 我确实找到了一个框架 PCM5242 并尝试使用它来构建一个简单的 DSP 程序、但输出不符合预期。

您能否帮助我确定 PCM5252的正确框架、或确认 PCM5242框架是否兼容?

期待您的支持。

此致、
Harikrishnan
ClariFi 音频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    PCM5252使用 Pure Path Studio。 我多年没有使用 PPS、但我认为 PCM5251 在那里  、 我相信 您可以将 PPS 用于 PCM5251。 即使 PCM5242也应该没问题 、尽管  PCM5252有一些稍作修改的 DSP ROM 组件以支持其"移动放大器"功能。  

    此 GUI 非常旧、   不再受支持。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Arash、

    非常感谢您的答复。

    我知道已不再正式支持 PurePath Studio。 对于我的应用、我主要使用基本的 miniDSP 功能以及 PCM5252的 SmartAmp 功能。

    您是否可以建议使用任何替代工具或方法(甚至是非官方方法)、以便获得特定于 PCM5252的更可靠 miniDSP 编程?

    我已经尝试使用 PurePath Studio 中的 PCM5242框架。 虽然得到了输出、但波形包含一些误差、这表明它可能不完全兼容。

    如果您能提供任何指导或建议、我将不胜感激。

    此致、
    Harikrishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我假设您使用的是 PPS V5.9版本。  我能想到的唯一事情是发送一个新的 请求 , 看看你是否可以得到 V6.0 . 我不知道 V6是否发布,但我相信它 有   PCM5152在其列表. 否则、 仅限于 使用数据表中所述的寄存器设置、该寄存器为 miniDSP 提供默认设置。

    此致、

    Arash