This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4675SDBD:LM4675SD 设计查询

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1519151/lm4675sdbd-lm4675sd-design-query

器件型号:LM4675SDBD
主题:LM4675中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 团队大家好、

请帮助我解决以下情况。  

我使用基于 LM4675SD 的设计来驱动扬声器。 有关原理图、请参阅以下插图

现在、我想更改它以驱动外部显示器的扬声器 立体声 ]。

以下是监视器音频输入端口的规格

      音频输入范围:2.8V pp

      扬声器、带8 Ω、0.5W (THD + N = 10%) x2

      3.5mm 音频插孔

  

   1)如何建立这种连接?

   2)电缆上的"左"和"右"信号应电气短接吗?

   3)如何处理接地连接?

   4)我应该使用 TS 电缆,因为它是音频的单声道源?    

请提出建议。  

此致、

Yashwanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yashwanth:

    为了澄清一下、LM4675是一款差分输出放大器、但现在您需要驱动单端扬声器吗? 您可以尝试将单端扬声器连接到 其中一个输出。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ivan Salazar,

    感谢您的指导。

    这是我所做的。  

    使用了音频3.5mm 电缆[TRS]、并按如下所示进行连接。

    已将插头端连接至监护仪。

    结果:显示器扬声器没有声音。  

    我在这里遗漏了什么吗?  

    请帮助我解决您的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yashwanth:

    恐怕这可能意味着 LM4675的调制方案无法在单端连接中驱动扬声器。
    为了进行测试、您可以尝试将 VO1连接到 PIN1、将 VO2连接到 PIN3、将 PIN2悬空、检查监视器扬声器中是否有声音、如果能正常工作、则证明 LM4675只能以差分连接方式驱动扬声器。

    必须使用单独的放大器进行单端连接。 然后、可以根据3.5mm 插孔连接为每个放大器添加关断控制切换开关。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ivan Salazar,

         这里是更新。  

          按建议完成接线。 [将 VO1连接到 PIN1、将 VO2连接到 PIN3、将引脚2保持悬空]

          结果:显示器扬声器没有声音。 [任一]

          以下是捕获的由 VO1、VO2和 IN+信号组成的波形。  

          如果我拔下电缆并连接到板载扬声器、则扬声器正在播放声音。  

          我在这里遗漏了什么吗?

    此致、

    Yashwanth

    VO2

         VO2

    VO1

    VO1

        

    IN+

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有这些测量都在200MHz Tektronix 示波器和无源探头完成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yashwanth:

    如果您测量 PIN1和 PIN3之间的阻抗、您是否会得到8 Ω 作为您在本主题开头分享的规格?

    此监护仪扬声器是传统的带有磁铁和音圈的扬声器吗? 还是需要直流偏置来产生声音的特殊换能器?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

             我测量了引脚之间的电阻。  

               引脚1至引脚3:10kΩ Ω[尖端/左侧至套管/GND]

                Pin2到 Pin3:10kΩ[ Ring/Right 到 Sleeve/GND]

               PIN1至 PIN2:20kΩ[齿尖/左至环/右]

             一旦在3.5mm 插孔处接收音频电路、我就没有有关 Monitor 内部的详细信息。  

            根据测量结果、它似乎不是直接连接到扬声器、可能通过输入侧具有10K 端接的放大器进行连接。  

             

            关于昨天分享的波形、  

                IN+:~220Hz (4.5mS 周期)、800mVpp 信号、方波信号(大约、我没有测量占空比、但外观]。  

                VO1:~350kHz (周期2.8uS)、~7Vpp 信号和 PWM 类型

                VO2:类似于 VO1。  

           请帮助我了解、

               1) 用于通过 TRS [3.5mm]电缆驱动外部显示器上的扬声器

                    a) 就 VO1的频率而言、它处于~350kHz;该信号与音频频带有何关联?

                     可能的输入级会将其滤除、因此没有音频?   

                    b) 关于电压电平、应用7Vpp 音频输入、输入级是否饱和? [如果是放大器]  

                    如前所述、  

                        以下是监视器音频输入端口的规格

                            音频输入范围:2.8V pp

                      看起来、我们不仅违反了音频输入的频率和电压、还导致数据饱和。

                       我在这里遗漏了什么吗? 如果是、请纠正我       

                  

                   2)  PRT 驱动板载扬声器[现有设计]

                      以下是扬声器的规格。   

                      

                     在这种情况下、此驱动程序如何工作?

                        VO1频率、不是带外吗?

                        关于驱动电平、该公式是如何工作的? 是电压、电流还是功率? 哪一个是影响/限制因素?  

                           应用7Vpp 是否正确?

                        我在这里遗漏了什么?   

    此致、

    Yashwanth

     

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加了更多波形。  

    不同时间标度下的 VO1、VO2和差分(使用数学函数)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yashwanth:

    我将在下周一查看您的更新信息并提供反馈。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yashwanth:

    1.a 预计会看到 LM4675放大器输出端的 PWM。 请注意、这是一款 D 类放大器;扬声器具有自然的低通响应、因此人耳产生和感知的音频只是其可闻部分。

    1.b 您可以在 LM4675的输出端使用低通滤波器(RC 或 LC)。 这有助于更清楚地检查输出信号(消除 PWM 调制)、您也可以尝试使用滤波信号作为监控器的输入。

    2.请参考以上两个答案。 要查看实际驱动到扬声器的信号、必须添加一个低通滤波器。 然后、您可以使用该波形估算扬声器的实际驱动功率以及信号频率。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师