This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:扬声器2没有进入 BTL 模式

Guru**** 2578755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1516576/tpa3220-speaker-2-is-not-coming-up-on-btl-mode

器件型号:TPA3220

工具/软件:

我已启用功率放大器(PA)以进行立体声 BTL (桥接式负载)操作。 扬声器1工作正常、使用12V 电源时偏置电压为5.8V。

但是、扬声器2显示的偏置电压为2.2V、不产生音频输出。

此外、我要在外部为 GVDD 引脚提供5V 电压(无法获得内部5V 电压来提供 VDD = PVDD)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您正在使用 EVM 还是创建了定制电路板? 您可以共享原理图吗?  

    另请注意、该器件 PVDD 的最小建议规格为7V (不是5V)。 如果您增加 PVDD 电压、您是否会看到响应发生任何变化?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:


    感谢您的信息、我使用的是 PVDD = 12V。 ,我不能有 PA 内部调节器5V 来启动,只是在支持5V 到 GVDD 时工作。

    随附的原理图:

    e2e.ti.com/.../3333_5F00_31006_5F00_700_5F00_9.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    感谢您提供原理图。 此原理图是否未标记 DNP 元件? 例如、 不应在头销上安装 R267和 R268。 我假设其中一个元件是 DNP、它没有标记。  

    为了使内部稳压器正常工作、VDD 需要至少为7V。如果使用5V VDD、则需要从外部为 AVDD 和 GVDD 供电。 同样、您在 GVDD 上似乎也没有适当的外部元件。  

    除此之外、原理图看起来正常。 我想知道第二个通道输出路径上是否有任何损坏的元件。 您可以尝试交换组件吗?  偏置是否仅显示在通道2的一个输出上、还是仅显示在两个输出上?

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如图所示、我在 AVDD 与 GVDD 之间添加了3.3 Ω 电阻器。 此外、两者都有一个连接到 GND 的1uF 电容器。 仍然没有启动5V 电源、并且能够在 EVM 上重现此5V 电源(当 VDD =12V 且禁用5V 外部稳压器时、AVDD/GVDD 未启动)。

    DNP 为  R260、R261、R267。

    另外、我确实会在上电时听到砰砰声、并打算为 CMUTE 添加33nF 并重新测试。

    谢谢、

    Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    明白了、您是否看到任何 FAULT 或 OTW_CLIP 引脚触发情况?  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    我能够解决砰砰声问题、因为它与 DAC 相关、未触发 FAULT 或 OTW_CLIP。

    仍待处理与内部5V 未出现相关的问题、我能够通过移除 EVM 上的 J5跳线在 EVM 上进行复制。

    J22=PVDD、J25= VDD。

    谢谢、


    Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    很高兴您的问题已解决! 至于内部稳压器的行为、让我在实验室中测试一下、然后返回给您。  

    此致、
    Sydney Northcutt