This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:连接3个模拟 MIC

Guru**** 2577155 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC3262, TAC5212, TLV320AIC3263, TAC5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1520029/tlv320aic3262-interfacing-of-3-analog-mics

器件型号:TLV320AIC3262
主题中讨论的其他器件: TAC5212TLV320AIC3263、TLV320AIC3254、 TAC5112

工具/软件:

您好、

我需要将3个模拟麦克风连接到此音频编解码器、

根据数据表、总共只能连接2个 MIC。  正确吗?

如果没有、我想将3个模拟 MIC 连接到编解码器、如何操作?

我是否可以使用 IN1L、IN1R 和 IN2L 进行连接。

BR

Burhanuddin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TLV320AIC3262允许总共使用2个麦克风。 另一方面、TAC5212等器件 可以 支持在两个模拟和两个数字麦克风通道或一个模拟通道和三个数字麦克风通道上同时录音。 您可能需要了解一下这一系列器件(TAC5x1x)、这是我们最新的器件之一。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么我们不能使用 ADC 通道来实现相同的结果?

    我们需要能够将1.5-2 W 泵送到 两个8 Ω 扬声器的 D 类放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表明确指出、该器件可处理总共2个 麦克风、最多2个模拟麦克风或最多2个数字麦克风

    由于其内部设计、每个器件都有自己的限制。   我与其他同事进行了检查、 我们没有具有这种功率的3个麦克风设备。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 TLV320AIC3263、我检查了它的方框图、但没有发生重大更改、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV320AIC3263与  TLV320AIC3262没有太大的不同。

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       IC 的附加模拟输入的用途是什么? 像  INxL 和 INxR (x:1至4)

    TLV320AIC3263和 TLV320AIC3262之间的主要区别 在于、一个是立体声扬声器输出、另一个是单声道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同 INx 引脚上的不同模拟信号可以 用不同的增益混合和/或多路复用   、然后发送到芯片内的2个 ADC。

    TLV320AIC3263 与 TLV320AIC3262没有太大的不同 、只是 在某些 动态规格上存在一些微小的差异。  AIC3263 和 AIC3262都具有 多达2个模拟麦克风 。 虽然 TLV320AIC3263可以执行四个数字麦克风输入 ,但 它具有  单声道 D 类。  因此、如果3个麦克风(模拟 和 数字的组合) 是您的主要问题、而单声道不是您的问题、则 可以使用 TLV320AIC3263。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 是否可以将 TLV320AIC3254用于3个模拟麦克风?

    然后添加用于扬声器的外部放大器。

    除此之外、TAC5112之间还有什么区别、 TAC5112是否具有类似 mini-DSP 的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信 TLV320AIC3254还具有2个模拟麦克风和2个数字麦克风。  

    TAC5xxx 是我们全新的编解码器器件系列、性能更出色、您可以在其数据表中查看和比较。  寄存器  0x72和0x73控制其 DAC 和 ADC 的数字信号处理器配置。