This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:SUB:使用 TAS642x 放大器执行直流诊断时未检测到负载通道短路故障

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1516422/tas6424e-q1-sub-short-to-load-channel-fault-not-detected-while-preforming-the-dc-diag-with-tas642x-amp

器件型号:TAS6424E-Q1

工具/软件:

我正在使用 tas642x 放大器的 dthe 工程中工作。 在执行直流诊断时会观察到、检测到所有三通道故障(OL、S2G、S2P)、但未检测到负载短路(SL)故障。 我们针对1 Ω 阈值将寄存器0x0A 值设置为0x01。

我可以获得一些对负载短路故障偏差的支持吗?

提前感谢

此致、
Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、

    要调试问题、您可以将阈值设置为更高的值。  必须在运行负载诊断之前对其进行短路。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregg、
    感谢您的答复。

    我们测试了寄存器(地址:0x0A 和0x0B)的不同阈值 S2L。 当前设置了不同的值、但我们使用0.5和1.5欧姆进行了测试、但得到了相同的结果。
    2.相同的直流诊断周期可以正确检测到所有三个(S2G、S2P 和 OL)故障、但未检测到 S2L。
    3.我们遵循下面的直流诊断配置。

    (在该工程中、我们使用2个 AMP、I2C 地址为0xD4和0xD6)

    a.将所有通道设置为 Hi-Z 模式。
       W 0xD4 0x0F 0x55 #将所有通道设置为高阻态模式。
       W 0xD6 0x0F 0x55 #将所有通道设置为 HI-Z 模式/

    b.将通道设置为 DC- Diag 状态
      W 0xD4 0x0F 0xFF #将所有通道设置为直流诊断模式
      W 0xD6 0x0F 0xFF #将所有通道设置为直流诊断模式/

    c.读取寄存器 DC completed、通道应处于高阻态模式。
       R 0xD4 0x0F #读取通道的寄存器应该为高阻态模式
       R 0xD6 0x0F #读取通道的寄存器应为高阻态模式

    d.读取 S2L、OL、S2Batt、S2GND 的故障。
       R 0xD4 0x0C
       R 0xD4 0x0D
       R 0xD6 0x0C
       R 0xD6 0x0D


    还有一个问题、如果阻抗值介于负载短路(1欧姆至2欧姆)和实际负载阻抗(我的扬声器阻抗为4欧姆)之间、我应该考虑什么? 如果阻抗为3欧姆、我应该考虑它。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、

    是否在步骤 A 之后和步骤 B 之前短路负载?  我想您用更高的值测试 SL、看看它是否会跳闸。  5欧姆时可升至高电平。  它应该能感应到4欧姆扬声器的短路。  首先、我们确定 SL 将跳闸。  如果跳闸、那么为什么在较低的值下不起作用。  如果它没有跳闸、那么我们需要了解测试方法。

    SL 阈值是检测到短路的值。  任何低于阈值的电阻都将触发 SL 直流诊断。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregg、


    是否在步骤 A 之后和步骤 B 之前短路负载? I N STEP B 也短接(保持长短路)。
     我们观察到检测到短路故障但并非总是如此、并且在配置为线路驱动模式的低音炮声道上观察到问题。

    请稍微紧急一点。 如果需要对配置端进行任何更改、请告诉我。

    此致、
     Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Puneet

     您的测试方法应该没有问题。 可能是与您的系统级设置相关的问题。

    以及在配置为线路驱动模式的低音炮通道上观察到的问题。

    问题是否仅在该信道上发生? 如果使用一些电阻器负载进行测试、问题会消失?

    如果是、也许我可以快速检查您的原理图和线路驱动器连接。 请分享它,并在上面标记,你短路负载的位置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

    问题是否仅在该信道上发生? -->在其它频道上也观察到问题、但超低音扬声器频道问题非常频繁。
    如果使用一些电阻器负载进行测试、问题会消失? 寄存器加载时发现问题。




    ----- >>>>下面我们将负载短路。
    SUBW_LINE_OUT+
    SUBW_LINE_OUT-

    此致、
    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Puneet

    似乎一切都很好。 只有一种可能、即接地短路位置、对器件 GND 的电阻过大。 可以检查您的 PCB 是否将地切入多个不同的区域、并且它们之间只需几周的连接。  

    可以使用万用表直接测试、在创建接地短路后、从硅 GND 引脚到 OUT 引脚的电阻大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

    我检查了负载短路情况、其阻抗为0.5欧姆至0.7欧姆、能够进行多次下电上电。

    此致、
    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Puneet

    我使用 EVM 检查了您的使用条件。

    我直接使用0.7欧姆负载、电缆和连接器进行测试、总电阻可能更接近1欧姆。

    如果使用默认的1 Ω SL 阈值、实际上会与您的副作用类似、SL 有时会报告、但有时不会报告。

    并将寄存器0xA 和0xB 中的阈值增加到1.5 Ω、我尝试过几次、都将正确报告 SL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

    我已经在寄存器0xA 和0xB 中检查了1.5 Ω、但仍然观察到相同的问题。
    我通过万用表检查了短路负载值及其指示的0.6欧姆电阻。

    此致、
    Puneet。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Puneet

    恐怕没有其他设置可以进一步帮助您。 EVM 测试显示了预期结果、这意味着功能本身看起来很好。 如果系统级电阻无法进一步降低、您必须不断增大0xA 和0xB 中的阈值、找到适合您系统的值。