This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:TPA3221短路测试问题

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221, TPA3223, TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1518365/tpa3221-tpa3221-short-circuit-testing-issue

器件型号:TPA3221
主题: TPA3223TPA3251中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好  

客户设计了一个使用 TI TPA3221芯片和 PBTL 模式的2 * 200W (2 Ω 负载)数字放大器板。
这是 放大器板和电源板的 PCB 图片。
电源:采用350W 开关电源、主电压为28.5V、可提供11A 的电流。
附件:原理图  

问题:
1.对输出进行短路测试时,很容易 损坏 IC ,主要是 PVDD 引脚损坏。
2、 输入大音频信号时容易损坏 IC。 目前、这个问题已通过优化地面得到解决。
请分析原因并提供解决方案。 (客户要求:功率放大器的每个通道都需要与3个8欧姆50W 扬声器并联、负载阻抗为2.7 Ω 150W。 TPA3221是否适用? 我们是否需要将 TPA3223或 TPA3251替换为 PBTL 模式? 我们需要改进短路、过热和过流等保护功能。)
谢谢!

e2e.ti.com/.../DMK_2D00_AMP2X150_2D00_2_2D00_V2.0_2D00_20250519.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    很抱歉让人困惑、我将在本周内回复您、因为有些信息需要检查团队内部。

    THX

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    OUT 用于 GND 短路测试、 IC 保护。 OUT+ OUT-短路、IC 损坏。

    客户当前的问题是负载短路测试、该测试未激活保护机制并损坏 IC。 有两项要求。
     IC 是否具有 OUT+ OUT-负载短路保护功能。
    2.如果没有保护功能,可以建议使用外部保护电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请让我确认以下几点:

    1.can 您是否在发生短路时检查 pvdd 电压?

    2.您的2x200w 为10% thd 或1% thd。 如 DS 中所示、200W/2 Ω 非常接近此器件的限制。  

    关于布局、您需要将0.1uF 电容器尽可能靠近 Pvdd 引脚。 请确认这一点。 散热器似乎会阻碍电容器靠近 Pvdd 引脚。

    您的电感器的 Isat 是什么? 至少需要15A 左右的电流。 在我看来,20A 更好。

    必须将所有 GND 连接在一起。 请确认这一点。

    THX

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    1.短路期间的最大电压为31.67V
    2、功率为2 × 180瓦,总谐波失真为10 %
    3.0.1uf 靠近 PVDD 支脚
    4.电感器的额定电流为15A
    5.所有 GND 连接在一起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    1.can 您是否在播放音乐时仔细测试您的 pvdd 波形? 它可以达到的峰值电压是多少。

    2、关于放大器的增益、我发现电阻器是75k 和15k、这不是我们建议的。 您是否有任何类似的目的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.最大峰值电压为32.33V。
    2.我们使用手册中推荐的100K 和20K 电阻器进行24dB 增益调整。 在 PTBL 模式下、负载为2 Ω、错误的负载电阻的功率为20W。 如果短路继续、 OUT+ OUT-短路 将 损坏 IC。 短路持续时间在1秒内、OUT±至 GND 短路保护立即生效。 目前、问题仅在于    OUT+ OUT-保护之间的短路无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    让我在内部讨论这个问题、并在本周答复你。

    THX

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    当 S2G 和 P 与 N 之间短路时、请在 LC 安装器前检查电流

    我们没有遇到这种问题、oc 保护应该能够适用于这两种情况。

    您可以降低 pvdd 电压以首先执行此测试、从而避免 IC 损坏。

    THX

    Jesse