This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:其中一个通道没有输出

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1519082/tas6684-q1-one-of-the-channels-has-no-output

器件型号:TAS6684-Q1
主题:TAS6584-Q1中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

客户设计了一个使用 TAS6584-Q1并具有4通道输出的 AMP 电路。 当输出功率达到50W * 4 (PVDD=24V、Load=4 Ω)时、一个输出将进入受保护状态(无输出)、您能否帮助提供可能导致此 问题的任何建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric

     请检查从0x80到0x8E 的寄存器值、以查看向您报告了哪个故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shadow、

    从读取寄存器值来看、TAS6584似乎已输入过热保护(OTSD)功能。 下图显示了读取寄存器值。 除了增加散热器面积之外、还有其他方法吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric

    除了增加散热器面积之外、还有其他方法吗? 谢谢!

    导热油脂厚度和导热性也很重要。 建议将厚度保持在0.2mm 以下、这需要客户进行机械设计。 导热性选择大于6W/(m*K)的值。

    如果客户使用480KHz 作为建议、则检查 PWM 频率。 H 类功能也有助于降低功率损耗、但需要对电路设计进行大量改动。