This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:单端模式下的 ADC 低电平、高失真

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1521627/tlv320aic3104-adc-low-level-high-distortion-in-single-ended-mode

器件型号:TLV320AIC3104

工具/软件:

我在单端模式下使用编解码器。  我将所有控件设置为0dB、并在 MIC1LP/LINE1LP 上输入2Vp-p 正弦波。  如果我查看 ADC 输出数据、则信号绝不会高于6000或低于-6000。  波形失真。  MIC1LM 直接接地。  是否需要将其容性耦合到地?  数据表中没有单端示例原理图。  这会很有帮助。

谢谢、

Dave Gustavson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    1) 使用单端模式时、PGA 的负极侧应连接到 VCM。 建议将 MIC1LM 交流耦合到 GND。

    2)确保还仔细检查编解码器上的 I2S 设置是否与接收器预期的设置相匹配。 这通常会导致调节问题。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    硬接线(无电容器) MIC1LM 到接地是否会导致该通道出现问题、或者也会影响两个通道的 VCM?  我问,因为芯片非常小,很难用手焊接。  接地连接位于芯片下方、需要拆焊才能切断布线。  我不想做这件事,除非我必须做。  这是一个单声道应用、没有连接到正确的通道输入。  我可以尝试在该通道上进行电容耦合、但我是否可能得到不良的结果、因为 MIC1LM 的接地将影响两个通道?

    谢谢、

    Dave Gustavson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    VCM 连接通过软件在内部完成。 这比接地 MIC1LM 更重要。

    但是、我不建议在没有电容器的情况下将 MIC1LM 硬接线到地。 如果输入引脚直接连接到 GND、则输入引脚上有一个内部上拉电阻器会消耗大量多余的电流。 您是否有任何其他接地可用、即使它不在芯片附近? 对于该调试、接地不需要非常接近。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    接地 MIC1LM 的问题在于它位于芯片下方。  如果不拆焊芯片、则无法将其断开。

    我能做的是通过固定导线连接到 MICPRP 和 MICP1RM。  这是我的焊接技能的绝对限制。  将 MIC1RM 电容耦合到地可产生以下结果:

    失真消失了、但振幅仍然很低。  这是通过2Vp-p 正弦波输入且寄存器21设置为0且寄存器15设置为0。  这应该达到+/-32 000。

    如果我查看 SPI 数据输出、则 MSB 未开启。  下面是一个示波器屏幕截图、显示了持久性:

    对于寄存器21、通过位 D7=0选择您提到的 VCM 连接、对吗?  没有单独的设置?

    谢谢、

    Dave Gustavson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    可以、通过设置位7 = 0、可以将输入设置为单端模式。 寄存器19用于 MIC1LP/LINE1LP、寄存器21用于 MIC1RP/LINE1RP。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是否想知道为什么增益远低于预期?  在单端模式下使用 MIC2与 MIC1之间是否有区别?  在 ADC 的数据表中、显示单端模式下的0dB 输入电平为0.707Vrms。  这是否意味着 MIC2、因为该输入只能是单端输入?

    谢谢、

    Dave Gustavson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    没有 Mic2和 MIC1之间的区别。 我可以想象将负输入电容耦合到地可以清除失真并解决一些(但不是全部)的缩放问题。

    单端模式和差分模式之间也存在6dB 增益差异。 如果向 MIC1P 和左 MIC1M 接地端施加了0.707Vrms 的信号、即使您在 MIC1P 引脚上提供了满量程信号、ADC 也是理想的输出-6dBFS、因为 ADC 在两个输入桥臂上都需要信号。 在只打算提供单端信号时使用单端模式、可确保调节正确。  

    该图是否根据寄存器21在器件处于单端模式下给出? 如果它没有改变,它应该给你+-16000。 还有一个额外的6dB 查找可能与您的接收器设置相关。 6dB 差异通常提示某种位移位错误或类似的错误。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我尝试了 MIC2、得到了相同的信号电平(+/-9000)。  我了解您关于接收器预期的位格式的观点。  所以我发布了示波器屏幕截图。  黄色迹线表示帧同步脉冲、蓝色迹线表示引脚5、DOUT。  MSB 从不切换、或者蓝色迹线上会有一条微弱的持久性线、与黄色迹线上脉冲的下降沿对齐。  问题肯定是 TLV320AIC3104提供的数据。

    谢谢、

    Dave Gustavson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    已同意、MSB 未切换表明来自编解码器的数据至少承担部分责任。 您能解释一下寄存器19或21的位7是设置为单端模式吗? 如果您在进行测量时有配置脚本或编解码器的寄存器转储、我也可以在配置中查找任何危险标志。

    谢谢、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我最真诚的道歉,这狂野的鹅追逐.  在所有这些尝试中的某个位置、我已经在寄存器26中将 AGC 设置回-12dB 目标值。  它的工作完全符合预期。

    谢谢、

    Dave Gustavson