This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4192:SRC4192可以将 TDM 信号转换为 SPDIF 输出?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4192, DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1522027/src4192-src4192-can-convert-tdm-signals-into-spdif-outputs

部件号:SRC4192
主题中讨论的其他部件: DIX4192

工具/软件:

您可以、SRC4192可以将 TDM 信号转换为 SPDIF 输出。 如果没有、是否可以推荐任何其他解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengi:

    这只是一个采样率转换器、但 SRC4192的输入和输出端口 设计用于连接 通常用于 AES/EBU、S/PDIF 的接收器和发送器。 您可以参阅下图 、在输出端获得 S/PDIF。 有关更详细的讨论,请参阅第 8.1.1节(连接到数字音频接收器和发射器)。 另外、有关 SRC4192的 TDM 输入、请参阅第 8.1.2节(T DM 应用)

           

    此致、

    Arash    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash。  如图所示、SRC4192中的数据引脚是否可以是 TDMI 和 SDOUT?

    我们需要将 DSP ADAU1452的 TDM 信号输出转换为 SPDIF 输出。 这可以实现吗?

    谢谢、

    Zhenqi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    上述内容可用于更改采样率并转换为 SPDIF。 DIX4192与 TDM 不兼容、但可以喷出 S/PFID。 除非你想转换采样率,然后将其转换为 S/PDIF,在我看来,你甚至不需要 SRC 。  

     由于 DIX 不是 处理 TDM 信号的电缆、您需要 并联多个 DIX 器件、因此每个器件都将处理 传入的数据(2个通道)、此外、您还需要将相应的通道发送到相应的 DIX 进行处理。 我认为 以上都不能做到。 遗憾的是、我不知道是否有这样的器件需要 TDM 并将其拆分为多个通道 、因为我们的 DIX 器件需要对其进行处理。

    此致、

    Arash