This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:寻找 BA4560的替代产品

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: NE5532, TLV9362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1524702/ne5532-looking-for-the-replacement-for-ba4560

部件号:NE5532
主题中讨论的其他器件: TLV9362

工具/软件:

我正在寻找 BA4560的替代产品、交叉参考工具挑选出 NE5532DR。 BA4560支持高达+105°C 的温度、但 NE5532仅支持高达70°C 的温度。 NE5532是否无法支持高达+105°C 的温度? 你能推荐一个好的产品吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好大辅、  

    我整理了一个替换的比较表。 NE5532不能支持高达105°C 的温度。 您可以考虑 TLV9362

    此致、  
    Chris Featherstone