This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1809:单端模拟输入输出问题

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1809, PCM1822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1524343/pcm1809-single-ended-analog-input-output-issue

器件型号:PCM1809
主题: PCM1822中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

客户使用具有单端模拟输入的 PCM1809。  它们应用1Vrms 作为输入、但 I2S 输出仅具有-6dBFS、而不是0dBFS。  您能帮助查看原理图并告知可能出现的问题吗?

Stanley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanley、

    PCM1809的满量程模拟输入是针对全差分输入定义的、即2Vrms。 由于我们将单端1Vrms 提供给 INP、ADC 仍然会看到1Vrms 的信号、因此提供了-6dBFS 的 I2C 输出。

    要在1Vrms 输入下获得真正的0dBFS 信号、建议使用 PCM1822 ADC、它是 PCM1809的引脚和封装兼容器件。

    漏电流

    1)单端满量程输入定义为1Vrms

    2) ADC 仅支持交流耦合输入。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan