This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5431-Q1:待机期间 MUTE 引脚的状态

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1522956/tas5431-q1-state-of-mute-pin-during-standby

器件型号:TAS5431-Q1

工具/软件:

您好:  

根据 TAS5431数据表、当器件处于待机状态时、MUTE 引脚应置为低电平(即待机/引脚=低电平=放大器被禁用)。

如果我们在待机期间将 MUTE 引脚保持在高电平、是否存在任何问题?

谢谢

Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chiraq,

    如果您在待机期间将 MUTE 引脚保持为高电平、则可能有一个到 BYP 引脚的漏电路径。  这个额外电流可能不符合系统规格的关断电流。 我怀疑 MUTE 引脚上的上拉电阻器的电压为3.3VDC 关断是长期关断的。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gregg!

    此外、目前我们在放大器静音期间使放大器进入/退出待机状态、如下 所示、以避免出现音频砰砰声问题。 您是否同意以下顺序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chiraq,

    这就是我们希望看到的方式。  对于长期关断期间、3.3VDC 电源应关闭、这样 MUTE 引脚不会被上拉。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregg、

    目前、我们在 MUTE 引脚上有100K 电阻连接至3.3V、以限制漏电流。 我将计划移除这个上拉电阻、但想了解它在内部采用什么泄漏路径。

    谢谢

    Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chirag

     静音引脚没有内部上拉或下拉、只有 FET 关断状态漏电流、小于1uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

    我要说的是、我们在 MUTE 引脚上有外部100k 上拉至3.3V。 因此、我假设漏电流将在纳安范围内、对吧?

    谢谢

    Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chirag

    是的、正确。