This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140:PPC 软件链接不正确?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140, ADC3120EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1525583/pcmd3140-ppc-software-linked-is-incorrect

器件型号:PCMD3140
主题中讨论的其他器件: ADC3120EVM-PDK

工具/软件:

我想在 PPC 上为 PCMD3140设计滤波器、因此我请求了产品页面上随附的软件。 但是、在查看支持的软件产品和硬件时、此处未列出 PCMD3140。 这是不正确的链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alyssa:

    很抱歉混淆。  您需要 PPC3 (听起来您已经请求过)和 ADCx120 SW 插件(允许访问配置 PCMD3140上的筛选器)。  网站上存在未包含 PCMD3140的错误、但这是可与 PCMD3140EVM 搭配使用的正确 PPC3插件。

    您可以在 ADC3120EVM-PDK 产品页面上找到两者的链接: https://www.ti.com/tool/ADC3120EVM-PDK

    谢谢、
    Jeff McPherson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的确认! 我正在 MacBook M1 Pro 上的 Windows 11 VM 上运行 PPC3、在为  ADCx120软件插件安装 TI USB 音频驱动程序时遇到问题。 这可能是驱动程序的问题还是我个人的问题?  

     

    谢谢、

    Alyssa.