This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6360-Q1:当 MIC 捕获音频时发生削波

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6360-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1523495/pcm6360-q1-clipping-occurs-when-the-mic-captures-audio

器件型号:PCM6360-Q1

工具/软件:

您好、团队、

客户通过 MIC 录制的音频当前已削波。
使用的 ADC 芯片是 PCM6360。

请帮助分析我们需要调整哪些寄存器来纠正此问题。
当前设置的相关寄存器如下:请帮助确认需要设置哪些寄存器、谢谢。

{PCM6340_PAGE_0、0x07、0x34}、// ASI_CFG0、TDM 16 位、 BCLK_POL=1、 TX_EDGE=0。 SLOT_WIDTH=32

{PCM6340_page_0、0x08、0x01}、// ASI_CFG1、TX_OFFSET=1

{PCM6340_page_0、0x09、0x00}、// ASI_CFG2

 

{PCM6340_page_0、0x0B、0x00}、// ASI_CH1、MIC1

{PCM6340_page_0、0x0C、0x01}、// ASI_CH2、MIC2

{PCM6340_PAGE_0、0x0D、0x02}、// ASI_CH3、MIC3

{PCM6340_PAGE_0、0x0E、0x03}、// ASI_CH3、tbox

{PCM6340_page_0、0x0F、0x04}、// ASI_CH3、MIC4

 

{PCM6340_PAGE_0、0x3C、0x20}、// CH1_CFG、MIC 输入、 单端、交流耦合、低摆幅、AGC 关闭

{PCM6340_page_0、0x41、0x20}、// CH2_CFG、MIC 输入、 单端、交流耦合、低摆幅、AGC 关闭

{PCM6340_PAGE_0、0x46、0x20}、// CH3_CFG、MIC 输入、 单端、交流耦合、低摆幅、AGC 关闭

{PCM6340_page_0、0x4B、0x20}、// CH4_CFG、MIC 输入、 单端、交流耦合、低摆幅、AGC 关闭

{PCM6340_PAGE_0、0x50、0x20}、// CH5_CFG、MIC 输入、 单端、交流耦合、低摆幅、AGC 关闭

 

//{PCM6340_PAGE_0、0x3B、0xE0}、// MIC 偏置 8.5V

 

{PCM6340_page_0、0x73、0xf8}、//启用中的 CH1-5

{PCM6340_page_0、0x74、0xf8}、//启用 ch1-5 OUT

{PCM6340_PAGE_0、0x75、0x60}、//为 ADC 和 PLL 上电、不要为 MICBIAS 上电

我想以下部分是不合适的。 如果没有、请帮助提供客户可以调整代码的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户不使用 AGC、因此上述设置不应出现问题。
    客户当前仅在 CH1 上有削波。 我要求客户修改范围/增益/数字音量、但没有看到任何明显的变化。
    您对客户还有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    您能分享客户原理图吗? 以及以 Vpp 或 Vrms 为单位的输入信号电平是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daveon、

    MIC1 和 MIC2 的连接存在差异。 MIC 直接输出到 PCM6360-Q1、而具有削波的 MIC1 在通过 TBOX 上的模拟开关后发送到 PCM6360-Q1。 通道配置相同、输入增益为 0dB。 我认为 PCM6360-Q1 不存在任何问题。 请帮助分析。

    原理图:

    e2e.ti.com/.../ADC-PCM6360-mic_3575EF8D938F6551BE8BA18BFE56_20250611.pdf

    MIC 数据表:

    e2e.ti.com/.../_CD91865E27590E66685107631154CC53A69E4B51CE98C4893C68664E2D00_G59.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、  

    根据原理图、由于 IN-被拉至 GND、客户正在应用伪差分麦克风连接。 但是、我没有看到来自 MICBIAS 的任何偏置经过交流耦合电容器、因此输入未在 ADC 的 VCM 周围正确地居中。

    您能否以 Vpp 或 Vrms 为单位提供客户输入信号电平?