Other Parts Discussed in Thread: PCM4204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM4204 工具/软件:
您好、
在应用 PCM4204 期间、我们发现将单端 1V 信号输入到输入端子中、并且在记录过程中观察到的波形失真非常严重。 下面显示了电路图、并进行了一些测试。


可以理解、这是由内部输入阻抗引起的、R8-R11 的电阻会引起信号衰减。 但是、示波器在引脚上测量的信号与在 4204 中通过软件记录导出的信号相比、其增益在中间。 这是为什么?