This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:短路检测且已释放

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1521923/tlv320aic3100-short-circuit-detection-and-released

器件型号:TLV320AIC3100

工具/软件:

大家好!

我使用 TLV320AIC3100 音频编解码器、 我想处理耳机的短路检测。 页 0/寄存器 44 反映了短路检测。 在短路时、默认情况下会限制输出驱动器上的电流。

1.我已在短路检测时启用耳机关断功能。 如何知道是否已消除短路?
2.我的短扬声器平行。 它不会关闭扬声器。 只有少量电路流过它。 如何在短路情况下关闭扬声器?

此致、
Ajita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajita:

    1) 短路标志将在短路检测时设置。 读取该标志一次将清除该标志。 再次读回它将确定短路是否已消除。

    2) 我不确定您所说的并联短路是什么意思,但短路不是直接通过阻抗来测量的。 如果电流消耗 过大、则会报告短路。 由于仅消耗很小的电流、因此该器件尚未检测到短路。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我已将页 0/寄存器 48(INT1 控制寄存器)设置为 0xC8、即 INT1 上启用了耳机检测、按钮检测和短路检测。

    当我将短路/故障耳机插入插孔时、

    1.页 1/寄存器 31(耳机驱动器)=>反映耳机插入、 没有 反映短路。  
    2.页 0/寄存器 46(中断标志—DAC)=>反映耳机插入、 没有 反映短路。
    3.页 0/寄存器 46 ( 粘滞/锁定 中断标志 — DAC)=>反映耳机插入、 使用  反映短路。

    可以告诉我 为什么 粘滞标志、但是。。 不会 非粘滞标志显示短路检测? 另请注意、仅在播放音频时才会观察到耳机短路。

    谢谢、

    Ajita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajita:

    过得还好  非粘性  正在测量的标志? 有时、由于噪声或去抖、这些非粘性寄存器不会在 100%的时间内报告中断、因此您可能会意外地测量非粘性标志处于低电平的时间点、尤其是因为仅从一个位置回读更高效。 粘滞寄存器更可靠、我会读回这些寄存器以确定是否存在短路。 可以读回标志以清除。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    以下是有关我的方法的详细说明。

    我想在短路时获得中断(耳机和扬声器)。 注意:我最初配置了 PLL、MICBIAS、SPK、耳机、并且能够以 44100Hz 的频率成功地播放和录制音频。

    短路步骤如下所示:

    步骤 1. 我已将页 1/寄存器 31 配置为“1100 0110“=>启用耳机短路

    步骤 2. 我已将页 0/寄存器 67 配置为“1001 0111“=>启用耳机检测

    步骤 3.  我已将页 0/寄存器 48 配置为“1100 1000“=> INT1 上已启用耳机检测、按钮按下检测、短路检测。

    步骤 4.  我已将页 0/寄存器 51 配置为“0001 0110“=>在 GPIO1 上启用 INT1

    完成上述步骤后、我能够获得耳机、按钮检测中断、但不会发生短路 1。  

    我现在如何检查短路中断??
    =>我收到耳机检测中断、因此我阅读了以下寄存器。 我使用的是短耳机、应触发短路标志。

    1) I 读取页 1/寄存器 31 ==>D0 位保持为 0、  没有 反映短路。  

    2) I 读取页 0/寄存器 46 ( 非粘性 标志,即用户读取后不会清除)

    场景 1:没有播放音频时。
    ==>插入耳机时、 显示 0x10、 检测 耳机插入、  没有 反映短路
    =>卸下耳机时、 读为 0x00、  检测 耳机拆卸、  没有 反映短路

    场景 2:播放音频时。
    插入耳机时、读取 0x1c、  检测 耳机插入、   没有 反映短路、  但是 DAC 信号功率高于 DRC 的阈值
    =>拆卸耳机时、读取 0x0c、  检测 耳机拆卸、   没有 反映短路、 但是 DAC 信号功率高于 DRC 的阈值

    3) I 读取 页 0/寄存器 44 ( 粘滞 标志,即用户读取后将其清除)

    场景 1:没有播放音频时。
    ==>插入耳机时、 显示 0x10、 检测 耳机、  没有 反映短路。  
    移除耳机时、 读数为 0x80、   反映短路。

    场景 2:播放音频时。
    插入耳机时读数为 0x80、  反映短路。
    =>卸下耳机时、读数为 0x1C、  没有 反映短路。  

    可以告诉我 为什么 粘滞标志、但是。。 不会 非粘滞标志显示短路检测? 如何也对扬声器启用短路检测?

    感谢您的耐心等待、
    Ajita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajita:

    如前所述、实时(非粘滞)寄存器可以处理噪声或去抖问题、这可能会使它们无法在 100%的时间内读回正确的值。 粘滞寄存器会捕获中断、并使其保持读回、无论时间如何都是如此。

    我不确定耳机是否短路。 您能否详细介绍耳机中的短语是如何创建的? 您也可以尝试硬接线短路。 您是否还注意到根据寄存器 31、驱动器断电?

    扬声器的短路保护无法关闭。 默认设置为 on。  

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我可以使用粘滞寄存器。 我已将左音频与接地端短接、左音频与右音频与接地端短接。 导致其短路。 我将耳机驱动器的短路行为配置为断电。 它会进行相应的工作。 如何配置扬声器短路行为? 默认开启电流限制、不会关闭扬声器。

    谢谢、

    Ajita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajita:

    没有可用于扬声器短路行为的配置。 它通过硬接线连接到器件、并且将始终处于活动状态。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。 立即关闭此主题。

    谢谢、

    Ajita.