This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140:安装用于 PPC 的 USB 音频驱动程序时出现一些问题

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1526185/pcmd3140-having-some-issues-with-installing-the-usb-audio-driver-for-ppc

器件型号:PCMD3140

工具/软件:

我在为 PPC 安装 USB 音频驱动程序时遇到一些问题。 我在虚拟机上运行此驱动程序、当我运行 USB 音频驱动程序的安装文件时、会出现此错误。

规格详细信息:  

它通过 UTM 上的虚拟机运行。 它在 Apple M1 Pro 16GB 上运行

虚拟机为 Windows 11 4GB RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否可以尝试卸载并重新安装驱动程序? 如果您在插入器件后进入设备管理器、可以看到是否显示为 TI 音频器件或类似器件? 还是根本未检测到? 如果您看到它,也许尝试从那里卸载它,然后重新安装。

    此致、
    Mir