This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:TLV320AIC3104。 集成 NRF 4350 的编解码器是我打算用于立体声输出的产品。 是否支持、请分享详细信息

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1526537/tlv320aic3104evm-k-tlv320aic31004-the-codec-with-nrf-4350-integration-is-what-i-intend-to-use-for-stereo-output-does-it-support-then-please-share-the-details

器件型号:TLV320AIC3104EVM-K

工具/软件:

您好、

我们成功完成了纯音频率和 DB(音量)控制。

但我们在降低 dB(低于 35dB)方面遇到了困难。 我想从 0dB 到 100dB 的纯音。

以更低的 dB 控制 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heena、

    DAC 的最小音量为–63.5dB、如下寄存器所示。

    此致、
    Jeff McPherson